详情页
首页>资料大全>企业资讯
阚润田:支持TD-LTE用频需求 全面推动4G发展
中国电子报    发表于   2012-11-14

“我国无线电管理部门将持续不断地支持 TD-LTE 的发展,使我国具有自主知识产权的 4G 技术有条件率先突破,支持其在国内健康发展,走向世界。”

TD-LTE系列技术作为我国具有自主知识产权的4G标准,在提升频谱利用率方面具有明显优势,一直是我国无线电管理部门支持的公众移动通信技术。TD-LTE系列技术发展各阶段的用频需求都得到了充分考虑,刚刚发布的国际移动通信(IMT)频率规划为 TDD 方式规划了190MHz频率资源,将有力地推动TD-LTE产业化、商用化和国际化进程。

适时发布TD-LTE频率规划发展战略性新兴产业

目前,全球移动通信市场规模快速扩大,各 3G 网络LTE演进发展纷纷加速,越来越多的国家都已明确表示将大规模投资宽带移动通信来建设LTE网络,LTE技术商用化在全球范围步入快车道。宽带移动通信作为我国战略性新兴产业之一,正处在国际信息技术新一轮竞争阶段。

2007年世界无线电通信大会(WRC-07)决定把历次大会规划的公众移动通信频段统一确定为IMT可以使用的频率,并明确IMT包括IMT-2000(3G)和IMT-Advanced(4G),可分为时分双工(TDD)和频分双工( FDD )两种方式。我国提出的3G国际标准TD-SCDMA及其后来演进技术(TD-LTE及TD-LTEAdvanced)都是TDD方式。国际电联(ITU)于今年年初正式发布高级国际移动通信(IMT-Advanced,俗称4G)空中接口标准,包括LTE-A(含LTE-A-FDD和TD-LTE-A)和WirelessMAN-A两种体制。经过努力,我国主导制定的TD-LTE-A技术成为4G标准之一,我国是这个标准的推动者和核心专利的主要持有者。

我国无线电管理部门十分重视IMT的频率规划工作,2001年颁布的《中华人民共和国无线电频率划分规定》已对我国相关频段的无线电业务进行了调整。2002年发布了《关于第三代公众移动通信系统频率规划问题的通知》(信部无〔2002〕479号),为TDD方式的3G系统规划了1880MHz~1920MHz、2010MHz~2025MHz和2300MHz~2400MHz共155MHz带宽,成为当时国际上为TDD方式的3G系统规划频率多的国家。该频率规划方案充分体现了对TD-SCDMA技术的支持,为TD-SCDMA技术及产业化的发展奠定了基础。2010版《中华人民共和国无线电频率划分规定》增加了IMT使用频率,为我国TD-LTE系列技术使用频率的中长期规划工作指明了方向。

2012年9月20日,工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于国际移动通信系统(IMT)频率规划事宜的通知》(工信部无〔2012〕436号)。该规划的发布体现了“以支持TD产业发展为主导,兼顾FDD技术应用”的原则,使得我国与国际接轨,IMT频率规划可适应IMT演进的所有技术体制,不再区分3G或4G用频,提高了已规划的移动通信频段分配使用的灵活性。我国该规划的发布,正式将IMT核心频段2500MHz~2690MHz规划为时分双工(TDD)方式的IMT系统工作频率。在全球LTE商用化的关键阶段,我国新增规划了190MHz带宽的TDD频率资源,使得我国已规划的陆地公众移动通信系统频率规划用于TDD系统的频段总带宽达到了345MHz,超过了规划用于FDD系统的频段总带宽(342MHz)。这大大提振了TD相关产业信心,对系统设备、终端的研发以及网络规划、运营等都将产生重要影响,必将有力推动我国主导的TD-LTE技术产业化、商用化和国际化进程,也将提高TD系统的国际市场占比。

长期以来,为保障我国TD-LTE系列技术的研发和产业化,我国无线电管理部门适时做出了多项举措:2009年年初,配合我国3G的部署和应用,为中国移动分配了35MHz带宽的频率用于TD-SCDMA系统部署,后又增加50MHz室内使用频率;2010年先行为TD-LTE系统规划了2570MHz~2620MHz共50MHz频率;2010年满足了TD-LTE在上海世博会期间的演示试验的频率需求;2011年,批准了2570MHz~2620MHz频段用于“6+1”城市TD-LTE规模技术试验;2012年8月,批准了2320MHz~2370MHz、2570MHz~2620MHz频段在北京、天津、沈阳、上海、南京、杭州、广州、厦门、青岛和深圳等10城市用于TD-LTE扩大规模试验使用(其中2320MHz~2370MHz频段于室内网络使用),同时还批准1880MHz~1900MHz频段可用于杭州、广州和深圳试验使用;今后还将陆续批准多个城市进行TD-LTE网络试验。

此外,我国无线电管理部门还积极与相关部门协调,正在组织进行2300MHz~2400MHz频段TD系统与无线电定位业务的兼容性分析。

TD-LTE目前在国际上发展趋势良好。截至9月份,全球共有11家运营商启动了12个TD-LTE商用网络,24家运营商签署了31个商用设备合同,超过29家运营商明确了TD-LTE商用计划,53个试验网正在运行。

国际化是所有公众移动通信系统的发展趋势。我国无线电管理部门为了扩展TD-LTE系列技术的国际发展空间和扩大影响力,于2007年世界无线电通信大会(WRC-07)上,主导并联合有关国家成功将2300MHz~2400MHz频段确定为IMT全球协调频率。同时,我国无线电管理部门在国际电联修订700MHz频段IMT系统频率配置建议书的过程中,与各方代表共同努力,推动700MHz频段的全TDD配置方案,为TD-LTE及TD-LTE-A的未来发展营造有利的国际环境。还将在ITUWRC-15大会上,积极推动1427MHz~1525MHz频段确定为IMT及宽带专网的国际协调频段。

用频需求大IMT频率规划难点多

随着移动互联网、物联网的兴起,无线数据流量呈爆炸性增长。无线电频谱作为宽带无线移动通信不可或缺的重要资源,受到越来越多的关注。频率规划工作是开发、利用无线电频谱资源的重要基础,对相关技术研发、产业发展、电信运营格局具有重要的影响和指导作用。截至目前,我国为陆地公众移动通信系统共规划了687MHz带宽频率,已分配307MHz频率,满足了我国三大电信运营商当前和近期的业务用频需求。但我国是世界人口大国,城市移动通信用户密度大,随着我国城市化进程和宽带战略的实施,用频需求将大幅增加。参照ITU做出的IMT频谱需求估算值,到2020年,后进市场的频谱需求为1280MHz,先进市场的频谱需求为1720MHz,我国未来IMT用频需求与可用频率资源的供需矛盾是我国IMT频率规划工作的主要问题。

我国IMT频率规划还存在一些特殊问题:从我国频率划分和使用的现状看,为满足IMT频率规划,未来需要调整现已划分的无线电测定、广播、移动通信等无线电业务,这涉及多个部门,协调工作量大,频率规划调整难度大;我国电信运营商多系统、多制式并存的现状给频率规划带来了很大挑战。在频率规划时,既要支持TD系统,又要综合考虑不同标准技术体制系统;对于2300MHz~2400MHz频段,为实现IMT与无线电定位业务的共存,需要进行兼容性分析后有条件地使用;TD频率规划如何更好地与国际主流接轨,实现与国际主流产业的衔接及国际漫游,也是需要进一步考虑的问题。

我国TD频率规划下一步重点工作

我国目前为陆地公众移动通信系统规划了687MHz带宽频率,已分配307MHz频率,还有380MHz频率没有分配。下一步要做好新的频率规划工作和已规划频率的分配方案,主要有以下几点考虑:

IMT频率既可以用于3G系统使用频率,也可以用于4G系统使用频率,需统筹考虑;引导各地相关部门在专网中使用TD技术,进一步扩大TD产业规模;促进无线局域网(WLAN)等其他移动宽带技术协同发展和应用,加快5GHz频段频率规划工作,作为公众移动通信网络的补充来分流移动数据;采取积极措施,推动1900MHz~1920MHz频段“小灵通”清频退网;研究700MHz频段用于IMT频率的频率规划问题;积极探索在1427MHz~1525MHz规划TD-LTE系统和基于TD-LTE技术的宽带无线专网系统频率;研究3400MHz~3600MHz频段用于公众移动通信的频率规划问题。

TD-LTE已进入国际大发展窗口期,我国无线电管理部门将持续不断地支持TD-LTE的发展,使我国具有自主知识产权的4G技术有条件率先突破,支持其在国内健康发展,走向世界。

标签: TD-LTE 4G 3G TDD FDD 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购