详情页
首页>资料大全>企业资讯
赛灵思20nm公告常见问题解答
elecfans    发表于   2012-11-15

赛灵思公司(Xilinx)昨日发布公告,宣布其20nm产品系列发展战略,包括下一代8系列All Programmable FPGA 以及第二代3D IC和SoC。20nm产品系列建立在业经验证的28nm技术突破之上,在系统性能、功耗和可编程系统集成方面竞争企业整整一代。小编就其公告常见问题进行翻译,为大家提供关于赛灵思(Xilinx)公司20nm相关问题的解答。

1.赛灵思公告的主要内容?

赛灵思公司今天宣布其20nm产品系列发展战略,包括下一代8系列All Programmable FPGA以及第二代3D IC和SoC。20nm产品系列建立在业经验证的28nm技术突破之上,在系统性能、功耗和可编程系统集成方面竞争企业整整一代。

2.什么是All Programmable FPGA/SoC/3D IC?

赛灵思已经从可编程逻辑公司成功转向所有可编程(All Programmable)公司。All Programmable器件采用“全面”的可编程技术,超越了可编程硬件范畴进而包含软件,超越数字进而包含模拟混合信号 (AMS),超越单芯片进而包含多片 3D IC 实现。所有的可 编程器 件共有三大类,分别是:

(1)All Programmable FPGA:具有传统的可编程逻辑和可编程模拟、DSP、收发器和其他功能。

(2)All Programmable SoC:将完整处理器系统集成到单个FPGA架构上,硬件、软件和I/O均可编程的器件。

(3)All Programmable 3D IC:利用3D堆叠硅片技术扩大整合度,克服传统FPGA壁垒如高速收发器,内存等功能障碍。

3. 20nm产品组合的目标应用有哪些?

赛灵思20nm All Programmable 产品系列专门满足下一代的、更加“智能”、集成度更高、亟需更高带宽的系统而精心打造。其目标应用分别是:

1)智能Nx100G - 400G有线网络;

2)智能自适应天线、认知无线电技术、基带和回程设备的LTE高级无线基站;

3)高吞吐量、低功耗的数据中心存储、智能网络和高度集成的低时延应用加速;

4)图像/视频处理以及面向新一代显示、专业摄像机、工厂自动化、高级汽车驾驶员辅助和监视系统的嵌入式视觉;

5)面向几乎所有可以想象到的应用的尖端连接技术。

4.Xilinx所说的“一代”是什么意思?

为了解20nm所带给赛灵思产品和客户应用的真正价值,首先必须了解其在28nm技术创新上所实现的的超越节点的价值。对赛灵思来说,进入20nm, 并不是传统的FPGA简单地迁移到下一个节点,它已经在28nm时代推出了众多的FPGA创新,率先推出了全球行业个商用的All Programmable 3D IC和SoC。Xilinx 的突破性技术和新一代器件所带来的价值现在已经被数百家的客户所证明。这些正是Xilinx在28nm技术上一代,也即将在20nm上“一代”的真正含义。

标签: 编程器 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购