北京时间11月14日消息,Finvista Advisors今天在报告中称,明年, Android 平板将超过 iPad 成为主导。
过去几年,iPad一直占据平板主导地位,不过它的市场份额正被Android平板蚕食。IDC数据显示,2010年三季度时iPad份额为87%,今年三季度降至50.4%。Finvista Advisors认为iPad下降趋势会继续,明年,Android平板份额会超过iPad。
在过去8个季度里,Android平板有6个季度增长速度超过iPad。三季度,由于iPad mini推出传言影响,iPad销量不好,新推出的iPad也导致销量下降。根据过去的数据,上一季度iPad销量本来应该增长10-15%,但实际上却下降了18%。
至第三季度,Android平板销量一直在增长,明年增长速度会加快,因为低价Kinlde给了Android指引。OEM商从亚马逊取经,用多样化价格点攻占市场,夺取iPad份额。这样一来,Android增长基础更广,趋势也可以维持,未来3-4个季度会加速增长。
当然,Android平板市场分额高速增长并不会使iPad受到大的损害。据Finvista Advisors预测,在近两年中,iPad和Android平板的出货量都将保持高速增长。
至于微软的Windows 8和Windows RT 平板电脑 ,Finvista Advisors认为其对市场的影响“可以忽略不计”。Finvista Advisors表示:“Windows RT和Surface平板电脑上市后出货量并不理想,而且OEM制造商对Windows RT平台的兴趣也不断下滑,这意味着微软只能凭借价格较高的Windows 8版Surface与iPad或Android竞争。”