开发影像算法要求使用直观的高级建模工具,以不断改进数字信号处理(DSP)功能。高级算法需要可更新的系统平台,该平台大大提高了图像处理性能,而且实现的设备体积更小,使用更方便,更容易携带。
实时分析的性能需求要求系统平台能够随软件(CPU)和硬件(可配置逻辑)而进行调整。这些处理平台必须能够满足各种性能价格要求,支持多种影像诊疗手段的融合。FPGA很容易集成到多核CPU平台中,为灵活的高性能系统提供DSP功能。
系统规划人员和设计工程师使用高级开发工具和知识产权(IP)库,在这些平台上迅速对算法进行划分和调试,加速设计实现,提高利润。
本文介绍医疗影像算法的某些发展趋势,多种诊疗手段的融合以及可更新平台来实现这些算法、医疗影像的算法开发,首先,让我们了解一下每种诊疗手段影像算法的发展趋势,以及怎样使用FPGA和知识产权。
1.MRI
磁共振影像(MRI)重构技术建立人体的截面图像。借助FPGA,采用了三种功能来重建3D人体图像。从频域数据中,2D重构切片通过快速傅立叶变换(FFT)产生灰度级切片,一般是矩阵的形式。3D人体图像重构通过切片插值使得切片间距接近象素间距,这样,可以从任意2D平面来查看图像。迭代分辨率锐化使用基于迭代反向滤波过程的空间去模糊技术,在降低噪声的同时对图像重构。这样,大大提高了横截面的视觉诊断分辨率。
2.超声
超声图像中显现的小颗粒被称为斑点。各种无关的散射体相互作用产生了超声斑点(和无线领域的多径RF反射相似),它本质上是一种乘性噪声。使用有损压缩技术可以实现无斑超声影像。先对图像进行对数处理,斑点噪声相对于有用信号成为加性噪声。使用JPEG2000编码器进行有损小波压缩可以减小斑点噪声。
3.X射线影像
冠状X射线图像移动校正技术用于减小成像期间呼吸和心脏跳动的影响(心跳呼吸周期)。“3D加时间”冠状模型的移动被投射到2D图像上,用于计算纠偏函数(转换和放大),对移动进行校正,得到清晰的图像。
4.分子影像
分子影像是在细胞和分子级对生物医学过程进行特征描述和测量。其目的是探测、采集并监视导致疾病的异常状态。例如,X射线、正电子放射断层扫描 (PET)和SPECT技术相结合,将低分辨率的功能/细胞/分子图像映射到相应的高分辨率解剖图像,小可以达到0.5 mm。小型化和算法开发推动了在这些紧凑系统平台上使用FPGA,在多核CPU基础上进一步提高了性能。
5.诊断方法的融合
早期预测和非置入式治疗推动了PET/计算机辅助断层扫描(CT)和X射线诊断/CT设备等诊疗手段的融合。要实现更高的图像分辨率,要求采用精细的几何微阵列探测器,并结合FPGA,对光电信号进行预处理。预处理完成后,CPU和FPGA协处理器一起对汇集后的信号进行处理,重建人体图像。
非实时(NRT)图像融合(重合)技术一般用于对不同时间获得的功能和解剖图像进行分析。然而,由于病人体位、扫描床外形以及内脏器官的自然移动等因素导致很难进行NRT图像重合处理。使用FPGA处理技术来实时融合PET和CT可以在一次成像过程中同时获得功能和解剖图像,而不是事后再合成图像。在手术治疗中,融合后的图像清晰度更高,位置更精确。
外科引导手术图像处理使用手术前(CT或者MR)图像和实时3D (超声和X射线)图像重合(相关)技术,通过非置入手段(超声、MR介入和X射线治疗)对疾病进行外科治疗。开发了各种算法以实现诊疗手段和治疗类型融合的图像重合结果。
在这类融合系统中,支持高速串行互联的FPGA能够减少系统后处理部分数据采集功能的相互链接,大大降低了电路板和 电缆 相关的系统总成本。
6.影像算法
各种影像算法通常在FPGA中实现,包括图像增强、稳定、小波分析和分布式矢量处理等。
一般采用卷积(线性)滤波来实现图像增强。高通和低通滤波后的图像经过线性组合,由矩阵乘法模板进行加权,产生的图像增强了细节,同时降低了噪声。
视频图像稳定技术对视频数据序列中的旋转和缩放效果进行归一化处理,以平均连续帧中的噪声。这还平滑了从视频中提取的静止图像的锯齿边沿,能够纠正大约1/10象素的图像抖动。
为获取信号中的事件信息,小波分析使用可变窗口技术每次分析一小部分信号。小波分析对精确的低频信息使用较长的时间间隔,对高频信息使用较短的间隔。小波应用包括探测不连续点以及断点、探测自相似、抑制信号、去除信号噪声、去除图像噪声、压缩图像以及大型矩阵快速乘法运算等。
近开发的S变换(ST)结合了FFT和小波变换。它揭示出频率随空间和时间的变化。其应用包括纹理分析和噪声滤除等。但是,ST的计算量较大,采用传统的CPU实现起来速度太慢。分布式矢量处理技术解决了这一问题,它在FPGA中同时采用矢量和并行计算,处理时间缩短了25倍。
一种癌症早期探测的方法利用了病人的重新造血能力。数字 传感器 探测人体辐射出的红外能量,从而“看到”由于癌症导致血流增加而出现的微小差异。其典型实现基于可编程心缩矩阵,采用了通用工作站以及FPGA专用硬件引擎来实现。和目前的高端工作站相比,该引擎将核心算法速度提高了近1,000倍。
这些复杂影像算法需要哪些关键FPGA构建模块函数呢? 在CT重建中,需要插值、FFT和卷积函数。在超声中,处理方法包括颜色流处理、卷积、聚束、混合和弹性估算等。普通影像算法包括颜色空间转换、图形覆盖、2D/中值/时间滤波、缩放、帧/域转换、对比度增强、锐化、边沿探测、限幅、平移、极坐标/笛卡儿坐标转换、不均匀校正以及象素替换等函数。
可更新的平台
很多影像系统以前都采用专用计算系统进行构建。现在,随着高性能COTS CPU板的推出,系统工程师可以采用更现成的方法。虽然软件自己可以完成很多算法的非实时处理,但实时影像处理还是需要辅助硬件。目前的FPGA内置了 DSP模块、宽带存储器模块和大量的可编程单元,是实现这些辅助硬件的理想器件。
Altera与其合作伙伴密切协作,实现了FPGA协处理资源和COTS CPU解决方案的可靠集成。对于Intel和AMD单板计算机(SBC),内置了串化器/解串器的Stratix II GX FPGA能够直接实现PCI Express兼容协处理器板,承担算法功能。对于双插槽的AMD SBC,Altera合作伙伴XtremeData提供协处理器子卡,直接插入到一个Opteron插槽中,提供非常好的CPU+FPGA处理方案(参见图1)。对于性能要求更高的大计算量应用,四插槽AMD SBC可以提供多种CPU+FPGA协处理器组合方案(1+3,2+2或者3+1)。可以采用多个1-U刀片服务器来实现非常灵活的平台,每个刀片完成 CPU+FPGA协处理器方案。