详情页
首页>资料大全>企业资讯
欧洲部署宽带的成本将降低
OFweek电子工程网    发表于   2012-11-16
  • OFweek 电子工程 网,北京时间2012年11月16日讯 -- 据国外媒体报道,日前,有分析师表示,由于建筑工程花费在 宽带 部署成本中占到极大的比例,通过共享 被动式基础设施 ,可大大减少高速宽带部署的开销。

    据了解,欧洲数字议程(European Digital Agenda)对宽带普及的目标是,到2020年能实现30Mbps以上的宽带接入。分析师Mason向欧洲共同体(EC)给出的一份报告中称,通过共享被动式基础设施的方式,能够减少实现这一计划的成本。

    该报告呼吁提供基础设施施工手册;强制接入基础设施;安装工程的数据库;一站式服务点的方法和管理权;以及强制新建筑接入100Mbps的宽带到主干网。

    “包括发掘壕沟在内的土建工程,占到宽带部署成本的80%以上,”分析师Mason说,“通过鼓励共享被动式基础设施,可降低部署新网络的整体成本。”

    数字议程还规定,到2020年,50%的欧盟公民将享有100Mbps宽带接入。

    (译/Sofia Sun)

  • 标签: 宽带 被动式基础设施 Element14采购 E络盟采购 Future采购 国外代购 国内采购