详情页
首页>资料大全>企业资讯
台积电难抵苹果诱惑 砸29.75亿美元扩产能
OFweek电子工程网    发表于   2012-11-16
  • 在半导体行业还未走出低迷时,芯片代工龙头 台积电 (TSMC)10月营收又创新高。

    得益于移动装置需求强劲以及28纳米制程技术的,台积电10月合并营收达到499.38亿元新台币,环比增15.2%,同比增长32.8%,今年1~10月合并营收为4248.82亿元新台币,同比增长18%。

    11月13日,台积电董事会通过包括约29.75亿美元扩充先进制程产能、12英寸超大晶圆厂房兴建与系统安装,以及为了产能扩充核准的额度不超过450亿元新台币无担保公司债等重要决议。

    行业专家老杳对记者分析,由于智能型 手机 及 平板电脑 仍是明年市场主流,加上4GLTE转换潮来临,台积电为了稳住包括高通、赛灵思、阿尔特拉等28纳米大客户,必须要进行产能扩充,也是为了维持其28纳米的龙头地位。

    苹果 的诱惑

    除了对28纳米的巩固以及良率的提升,台积电更是早早开始觊觎苹果处理器的大单。这张订单所代表的,不仅仅是对台积电先进制程能力的完全肯定,更隐含着(长期)一年600多亿元新台币的新增营收。

    从去年开始,苹果积极地“去 三星 化”,准备减少在芯片供应方面对三星的依赖时,台积电拿下这份订单的可能性就在不断增加。

    虽然截至目前,台积电官方一直未明确表态,但外界普遍认为台积电成为苹果A系列供应商几乎是板上钉钉之事。

    野村证券评估,台积电有望于明年季度开始试产A7,顺利的话,后年上半年将进入量产阶段。花旗环球证券更是指出,台积电正积极开发20纳米制程,未来1~2年内有机会独吞苹果A7处理器订单。

    但目前,对于台积电而言,较为的还是28纳米技术。上述台积电人士对记者表示:“公司2012年第三季度28纳米工艺出货量较上季增加100%,目前产能满载,占公司营收比重13%,预计第四季度28纳米工艺占营收比重会超过20%,2013年全年占营收可正式超过30%。”

    当然,苹果明年量产的A7处理器订单,后花落谁家,尚不得知。

    不过,巴克莱资本证券亚太区半导体首席分析师陆行之提醒,对台积电而言,“苹果”订单绝非“蜜糖”。

    虽然受益于苹果订单,台积电在2015年20纳米晶圆每月产能可达6万至8万片。同时,在苹果订单加持下,台积电2014年营收有望得以增长,来自三星的直接竞争也将减少。

    不过,为迎接苹果订单,台积电每年多投入的产能将致使其2014至2015年毛利率可能从目前的45%至50%降至40%。同时,台积电因为苹果巨大的芯片消费能力而不得不放弃一些小额订单,这必然会影响到其他产品的芯片供货渠道。

  • 标签: 台积电 苹果 手机 平板电脑 三星 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购