详情页
首页>资料大全>企业资讯
小型工件尺寸外观检测 定制化设备大有作为
21ic    发表于   2012-11-17

21ic讯 在家用电器、手机零件、电子部件、稀土永磁材料等工业生产领域,存在大量的方片状、圆片形、圆环状等小型工件,这些小型工件的生产具有数量大、时间紧、精度高等要求,其质检现状一直面临严峻挑战。对此,定制检测设备却能做到轻松高效地全检,这种光、机、电一体化的高科技仪器可以全面替代人工,能为厂商大幅节省人力和管理成本,因此受到广泛关注。

随着我国制造业的发展,小型工件的生产和应用十分广泛,仅仅是稀土永磁材料中的钕铁硼产品一项,其应用的广泛性就足以令人咋舌。据了解,钕铁硼产品具有优越的磁性能,其磁性为其他永磁材料所望尘莫及,其不仅用于日常生活的家用电器中如:空调、冰箱、洗衣机、电剃刀和吸尘器等,且现已广泛应用于航空、航天、微波通讯技术、电子、电声(扬声机和耳机)、微特电机、计算机技术、自动化技术、汽车工业、石油化工、磁分离技术、 仪器仪表 、磁医疗技术(如永磁式RMI-CT核磁共振成像设备)、磁悬浮列车、核磁共振成像、CD-ROM、DVD及其他需要磁场的装置和设备中,另外,因为该材料广泛应用于国际、国内的新兴发展产业和支柱产业中,所以需求量年年猛增。

各类小型工件

人工检测成本高、效率低,这让各大生产商颇为头痛

作为国内知名的非标定制检测设备供应商,北京领邦仪器技术有限公司近日研发出一种钕铁硼永磁产品尺寸外观综合检测方案,该方案能快速检测小型工件的尺寸及外观缺陷,并适用于类似钕铁硼永磁产品、磁钢、方块及圆状导磁体、磁性材料、磁电材料、硅钢片的质量检测。

针对钕铁硼永磁产品,这套设备的检测效率高达每分钟180片;检测的产品类型包含外跑道环、内跑道、圆环及圆片四种类型,产品尺寸范围在2.5mm~15mm,厚度不大于2mm;从人工上料到物料盒,设备自动进行排料;设备能自动分选被检产品;能对产品检测数据自动存储,并统计每批产品合格率等数据,可自动生成报表,便于进行质量追溯和控制;整台设备无易损件,过保及维修成本极低。

设备采用光学控制技术,主要运用非接触式光学测量方式完成检测。系统由工控机、数字采集卡、运动控制器、测试单元、物料传输单元及分选单元组成。设备不仅能快速检测各种小型工件的尺寸和外观缺陷,还能并进行自动分选,检测过程具有快速、精准、高效的特点。该设备的出现解决了广大厂商的燃眉之急,能为客户创造更高的价值。

领邦自动检测设备外观

除钕铁硼永磁产品外,小型工件数不胜数,在我们生活中也是随处可见。由于小型工件的种类多,体积小,规格不一、数量较庞大等多方面因素,传统的人工检测方式已不能满足客户的检测需求。为了提高检测效率及产品合格率,不少厂商都从传统的人工检测方式向高端的定制检测设备迈进。专家估计,定制设备在这一领域的市场潜力巨大,国家相关单位也在正对这一领域积极关注和扶持,近几年,定制检测设备将在大范围内替代传统落后的质检模式。

标签: 仪器仪表 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购