小米盒子在11月14日下午隆重发布,它号称是小米发烧的配件。而小米盒子又是什么呢?你可以把它当做是一个高清电视机顶盒,也可以称它为数字多媒体机。它又能否继承小米“为发烧而生”的传统呢?让我们马上来看看这个小米公司给我们带来的新产品。
外观介绍
小米盒子的盒子(真有点拗口)跟小米2的很类似,不过体积更大一些,整体给人感觉很结实,这次又可以站上两个胖子吗?
先来看看小米盒子的外形,很简洁,上面采用磨砂质地,加上一个“mi”的标志,简约而不简单。
背面则是钢琴漆搭配磨砂底座。
侧面看到一系列的接口,分别是av接口、microUSB、RJ45网线、HDMI接口和 电源 接口。
遥控器和小米盒子的风格也很类似。
采用纽扣电池。
电源适配器是5V,2000mA输出的。
小米电源适配器四代同堂。
附送了一条充 电线 和HDMI线。
开箱一览。
上机实测
介绍完外观,当然要看看小米盒子接上电视是怎样工作的。以下是主页的一些內容。
系统设置,小米盒子是基于Android4.0.4开发的系统。
可调节720P和1080P分辨率。
链接测试
小米盒子可以和小米手机、iOS设备等通过Airplay、DLNA技术互联,下面来看看效果。连上小米2以后,播放视频时刻通过手机本身音量键可调节音量,这跟小米盒子使用遥控器是一个效果。
连上iPad使用
观看视频
附加测试,连接蓝牙键鼠,小米盒子支持OTG,所以可以正常使用键鼠,留意画面中光标。
通过键盘上的媒体键,也可以调节小米盒子的音量,这个调节界面也似曾相识,正是Android4.0的音量控制界面。
连接键盘以后可通过键盘输入文字,暂时只支持英文。
小米盒子作为小米公司的新产品线,它的出现也意味着小米今后的产品将会更加丰富多样,以后会见到小米Pad甚至小米电脑吗?而作为“小米发烧的配件”的小米盒子,它的功能、使用体验还是让人满意的。不过由于现在还处于内测版,因此很多细节还需要完善。小米盒子基于Android系统,因此它的功能开发应该不成问题,引入更多的优秀视频源和应用将会给用户带来更优秀的体验。而作为小米的配件出现,将来能否利用小米手机操控小米盒子呢?我们拭目以待。