Ovum预测,未来五年Windows Phone亚太区智能手机企业市场的市占率将会增加,2016年将占据企业设备销售市场的25%。
中立电信分析师在的预测报告中发现,今年年底亚太区Windows Phone智能手机的企业出货量将达到23万6,000部,到了2016年将增加为110万台,预测期间的年复合增长率为37%。
BlackBerry依旧是领导业者,将占据2016年新设备出货量的25%。BlackBerry今年年底将有63万8,000部的企业出货量,2016年将增加为110万部,预测期间的年复合增长率为12%。届时Windows Phone也将包办25%的企业智能手机出货量,迎头赶上BlackBerry。
因为企业消费者化效应(consumerisation effect)的缘故,企业用户采用iPhone的情况也会显著提升。今年年底的出货量为18万9,000部,并且将在2016年增长为45万5,000部,预测期间的年复合增长率为19%。大多数亚太区公司不会提供移动装置给他们的员工。带你自己的设备来上班的政策是亚太区的现实情况。然而,这并非旨在改善终用户的满意度,主要是因为受限于成本的缘故。
Ovum首席分析师 Pauline Trotter 表示:“亚太区的企业智能手机市场未来五年将有显著的成长,出货量将从今年年底的250万台开始攀升,到了2016年将增加到450万台,预测期间的年复合增长率为12%。需要能支持企业应用程序的手持装置将带动这波需求,因为企业采用更弹性的工作模式,而且不断鼓励员工不在办公室也能办公事。”
“BlackBerry在预测期间依旧是整个市场的,因为它强大的设备管理和安全性让它成为IT部门的爱。然而,反映消费者智能手机市场的趋势,Windows Phone和其它操作系统的设备在市场上也会大有斩获。不断改进管理能力的其它设备平台,加上支持更多企业应用程序,将使得这些设备越来越吸引企业买家。”