详情页
首页>资料大全>企业资讯
欧胜数模转换器以小巧的封装提供卓越的音频性能
EEWORLD    发表于   2012-11-20

英国爱丁堡,2012年11月15日-- 欧胜 微电子有限公司日前宣布:推出其的立体声数字到模拟转换器(DAC)产品WM8533, 它以一种小巧的封装为多样化的消费电子应用提供了卓越的 音频性能 。
WM8533可提供106dB的信噪比(SNR),并带有一个内置的电荷泵和软件控制界面;在使用3.3V的电源时,还可提供2Vrms的线路驱动器输出。WM8533对于一系列多样化的消费数字音频应用都是一个理想的解决方案,这些应用包括机顶盒、数字电视、DVD播放器和游戏机等。
WM8533还具有接地参考输出,并通过使用一个直流伺服电路来消除对线路驱动耦合电容的需要,并有效地消除了在上电时的爆破声和滴答声。该款器件同时支持在8kHz到192kHz之间所有常见的音频采样率。



“欧胜一向以提供卓越的音频而声誉卓著,WM8533也毫不例外。其小巧封装也带来了更小的印刷电路板(PCB)占位面积,同时内置的电荷泵为制造商降低了物料清单成本,使WM8533成为一系列多样化消费电子应用的理想选择。”欧胜产品线经理Andrew Edmondson说道。

供货
现可提供采用WCSP封装的WM8533样片。

标签: 欧胜 数模转换器 音频性能 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网