10月17日,Intel公布了2012财年第三季度财报,净营收为135亿美元,低于去年同期的142亿美元,净利润为29.72亿美元,比去年同期的34.68亿美元下滑14%.虽然这一业绩超出华尔街分析师预期,而且依然无比靓丽,但是,这也许是一个重大的拐点信号。
Intel也许从此将走入旱季。
狮子的困惑
像Intel这样的传奇公司,完全引领了整整一个PC和服务器时代,终占据八成以上的巨大市场,在同行业千锤百炼,根本没有任何对手可以与之抗衡,无论是上游还是下游,抑或左顾右盼,全无敌——Intel就是优胜劣汰存活下来强的那种动物,如同草原上的雄狮,睥睨群雄;就算自己有不少失误,也不足以致命。
唯有一种力量,可以颠覆它的地位:生态级气候变迁。在移动互联网需求拉动下的智能终端革命,就是这样一种重大变迁。Intel此前从来没有认真对待过ARM这样的硅谷外小企业,也早早就布局了移动互联网,但迄今为止,它在智能手机上的占有率都不足1%。
这头高傲的雄狮突然面对一片茫茫的新大海,从倨傲轻慢、到膂力投入、再到茫然无措、目前已经焦躁不安。这究竟是为什么?
Intel是一家做什么的公司?以前你可以轻易清晰地将其界定为CPU,但是,现在这个定语必须加长为“PC和服务器市场的CPU”——不包括智能手机等移动终端。作为美国市值排名第六的IT公司,它靠着一招鲜的CPU技术拥有1100多亿的市值,垄断性占有该市场十多年。因为,Intel究其本质,是一家计算公司。不管它过去这些年,到底是为PC还是服务器提供CPU,它本质都是一家计算公司,为全世界提供强劲的计算能力是它的生命线--而它本来并不高的能耗,从来不是PC和服务器主要的成本所在。
但是,移动互联网的本质,不在于计算,而在于移动性、低功耗、易用性等属性,因此,Intel强大的计算能力在此没有成为任何优势,而其功耗缺陷却成为致命一环。等着其功耗短板有所改善的时候,采取开放战略的ARM已经和苹果、三星等手机厂商,高通、英伟达等芯片厂商形成了强大的合作联盟,组成了新的生态系统,Intel拉着入伙的诺基亚又偏偏早早折戟,MEEGO无疾而终……
这个生态变化太快,转眼桑田变沧海,在PC时代独霸的Intel面对的已经是一个海洋性生态,它已经基本失去了变身海里鲨鱼的机会——除非逆天。因此,这是狮子的困惑,它无法理解、或者虽然理解但是也难以完成快速的演进,无法跟上急速演进的气候。