详情页
首页>资料大全>企业资讯
LED大屏拼接玄机多,小编带您巧破猫腻
我爱方案网    发表于   2012-11-21

导读:随着大家对于安防设施的愈发看重,lED液晶监视器也成了我们不得不关注的重要安防设备之一。不过除了液晶监视器,还有一种液晶产品也在我们的安防生活中非常的风靡。这又是什么呢?

本文将解说的就是我们常常见到的LED拼接屏。当前,随着安防监控系统的日益完善,以及平安城市应用的带动。LED大屏设备也成为我们逐渐追捧的显示设备之一。不过,面对这么一个新鲜的事物,我们的了解比起摄像机之类的其他安防设备,可能就是少之又少了。因而这无疑也给许多黑心的奸商留下了可乘之机。那么,作为大屏显示中初来乍到的我们,又该如何去简单应对奸商的骗局呢?


LED拼接屏

灯管性能玄机多

对于lED显示屏来说,液晶灯管可以说是整个显示设备中的重中之重,它的成本一般都可以占到成本的一半甚至百分之七十左右。因此,通常施工方在给客户列出方案单的时候,也都会写上显示设备的配置等等。这里面一般包括管芯的品牌,大小,以及相关产品等。哎,其实说到这里,个玄机就出现了。对于如今市场上的管芯来说,尽管功能可能差不了多少。但是不同的品牌价格却有着很大的区别。因此,在了解方案时,不管要看配置。其中的品牌特点我们也是要去细细琢磨的。

需要阅读更多内容,请先登录查看!

标签: E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购