日本半导体能源研究所着眼于长时间持续观看显示器时感到眼睛疲劳的问题,开发出了一款6.05英寸的液晶面板,并在“FPD International 2012”(2012年10月31日~11月2日在太平洋横滨举行)上展出。该液晶面板的像素数为768×1024,精细度为212ppi。
该开发品的驱动元件采用的是“CAAC”(C-Axis Aligned Crystal)结构、即IGZO层沿c轴方向结晶生长的氧化物半导体TFT。CAAC-IGZO TFT与普通非晶硅TFT相比,截止状态的泄漏电流较低,可将显示静止图像时的擦写次数从通常的1秒60次减至1秒1次以下(参阅本站报道)。日本半导体能源研究所表示,“这样便可像观看自然物体及纸张信息一样,限度地持续观看同一影像,因此可减轻眼睛的疲劳”。开发品“以5秒1次的速率来擦写影像”。
背照灯光源使用红(R)绿(G)蓝(B)3色LED。蓝色LED“对眼睛有害”(日本半导体能源研究所),因此采用的是去掉420nm以下波长成分的产品。通过对“蓝光”采取的这一措施,可进一步降低眼睛的疲劳。
开发品使用的CAAC-IGZO TFT,其子像素的开口率为52.6%。使用5张光掩模制成。