记者 郭培
“杭州移动推出4G上网伴侣啦,速度是3G的十几倍!”杭州市民毛先生是个“4哥”粉,之前在B1公交车上体验过4G的极速网络后,就一直对“4哥”念念不忘。昨天,当他得知杭州移动推出全球首款支持4G制式的设备MIFI时,时间赶到杭州移动元通营业厅,成为4G业务首发首位用户。
MIFI即“4G上网伴侣”,功能是将4G网络信号转换成手机、ipad、笔记本电脑都可以用的WIFI信号,无论您是移动、联通、电信用户,只要在4G网络覆盖的地区,您在哪里,WIFI信号就在哪里。
昨天,被“4哥”迷们亲切称呼为“上网神器”的设备MIFI正式亮相杭州,小巧轻便、可随身携带的装置让更多用户畅享4G极速上网的便捷,更依仗其多模多频的特点,可实现全球漫游轻松捕捉各频段4G信号。
4G上网伴侣可随身携带 4G上网越来越轻松
上市当天,西湖之声一辆直播车变身全国首辆4G直播车,对首发仪式进行了即时报道,媒体记者和闻讯而来的“4哥”粉们,目睹了借助4G网络实现的即摄即传的流畅画面和清晰音质,并一同见证杭州移动延安路元通旗舰营业厅里4G业务首发首位用户的诞生。
汲取4G高速网关遭抢订的经验,为给客户提供一个较为宽敞的设备体验、终端展示的场所,首批4G业务办理地点设在元通大厦营业厅、文一路营业厅、杭海路营业厅、迪尚营业厅、5号路营业厅、星光大道营业厅、金城路营业厅、史家埭路营业厅等8家规模较大的主厅进行试点,其他营业厅的推广工作现也已经在紧锣密鼓的安排中,之后会陆续开放。
在移动工作人员手里,记者看到了MIFI的真身:典雅大方的圆润外形,约一张名片大小,放在包里或者口袋里一点都不占地方。除了小巧轻便外,MIFI的另一优点是摆脱了 电源 线的束缚,只需提前充好电就能放在口袋里带走使用了。通过随身携带这个小设备,可以把移动4G网络信号转换成Wi-Fi信号。在中国移动4G网络覆盖的范围内,用户走到哪里,Wi-Fi宽带就跟到哪里。
MIFI支持的移动终端很广泛,包括iPad等平板电脑、智能手机、游戏机等所有可以通过Wi-Fi设备上网的产品。在4G席卷全球的当下,新鲜问世的MIFI配置也很有前瞻性:支持多模多频,在任一4G国家地区漫游时均可轻松使用,堪称当前为理想的4G转换终端。
更重要的是,MIFI的速率实在是让人惊叹,是3G的十几倍,比普通的有线宽带还快,是目前为止快的无线上网设备。别说是用手机上淘宝、发微博了,就连下载高清视频都是绰绰有余。
据悉,自从今年3月30日,中国移动在杭州首开4G体验,开通条搭载4G信号的公交车,到6月5日开启“4G全城体验”活动以来,杭州市民与移动4G的亲密感与日俱增。据统计,目前杭州每天约有6000人使用4G网络,流量达600G,相当于下载100部电视剧。
建设优质网络的同时,杭州移动也在不断摸索如何优化用户的上网体验。6月初,推出了4G高速网关“CPE”,如同书本大小的“猫”可随时随地捕捉全城4GWIFI,满足“4哥”粉们全城移动追4G。首批招募的5000名体验用户在赞赏的同时,也对“CPE”的体积和携带便利性提出了新要求。经过与合作厂家的不断探讨和摸索,结合3G移动上网伴侣的成功推广,杭州移动这次推出了升级版的4G移动上网伴侣——MIFI。
使用4G上网伴侣其实很简单 首发城市体验门槛低 服务优
杭州移动工作人员介绍,要想随时随地享受4G业务,除了必须有MIFI这个上网伴侣以外,还要具备另三大条件。一是移动4G网络覆盖;二是一张SIM卡,就是已经办理相应资费的上网伴侣资费卡;三就是用户手持的支持Wi-Fi功能的平板电脑、手机等终端设备。
对于用户关心的资费问题,杭州移动相关负责人表示,由于杭州是全国4G首发城市,现在办理4G相当优惠。用户只需交纳500元押金即可使用价值1200元的4G终端,用满两年不仅押金退还而且终端也免费赠送给用户。同时,春节前办理80元档(含)以上套餐还可获得至少480元话费赠送。
需要提醒的是,4G上网伴侣与目前的智能手机一样,有大量数据信息需要处理,所以会出现长时间使用后发烫的情况,苹果、HTC、三星等智能手机都会有这样的情况,属于正常现象。建议用户在使用时尽量避免将上网伴侣放在口袋或包里,影响散热性。
杭州移动还承诺,在4G商务模式试验期,他们向客户承诺一个月内无条件退货。缴纳的500元押金全额退还,终端收回,当月月费根据使用天数进行折算后退费处理。三个月终端出现质量问题,也可享受无障碍换货,客户可至就近营业厅办理换货处理。
地铁一号线实现4G覆盖 今年年底前4G信号覆盖所有城区
杭州地铁开通在即。据中国移动浙江公司透露,目前中国移动已经在杭州的地铁上覆盖4G信号,杭州地铁将成为全国首条覆盖4G网络的地铁。届时,地铁乘客可以通过像MIFI这样的“上网神器”,自由自在地在地铁里享受高速上网乐趣。
据介绍,杭州地铁开通试运营以后,是继续杭州B1快速公交之后,又一条全程覆盖4G信号的公交干线。但与B1公交车不同,地铁内的4G信号将不再通过设备转换成所有用户都能免费使用的WIFI信号,而是由中国移动用户自带个人随身转换设备或者4G手机,才能使用。所以现在到移动营业厅办理一台上网伴侣还是很有必要的。
目前地铁1号线的4G通信系统,已经全部完成全线的设备安装、调测和站点优化工作,完成了全线开通。地铁车厢与站点内,测试速率超过80Mbps,是其他通信系统平均速率的几十倍。今后用户无论是在站台、还是在飞驰的列车上,均可以方便迅速的连接上4G网络,享受飞一般的速率。不仅如此,4G通信系统还能提供足够的系统容量用于视频监控等其他各类公众业务。
今年以来,关于杭州4G的好消息接踵而来,也让越来越多的市民期待生活圈能划入4G覆盖范围。
消息是,杭州TD-LTE网络已非常成熟,目前已完成1600个基站的建设,实现杭州主城区、下沙、滨江及萧山、余杭、富阳、临安主城区,其中杭州主城区LTE覆盖东至九堡杭海路、丁桥住宅区;北到临丁路、三墩密集居民小区,西面已覆盖至绕城沿线一带,包含仓前工业园区、小和山校区、转塘地区;南面覆盖到之江路沿线的覆盖,覆盖面积达到200平方公里,覆盖人口200万。
杭州移动相关负责人表示,2012年底前预计将完成2400余个基站的建设任务,覆盖面积500平方公里,覆盖人口500万,涵盖杭州所有城区。
小链接
MIFI的N种玩法
1、刷微博。用4G网络刷微博真是太爽了,一打开,所有的图片刷刷的显示了,比电脑还快,根本不用打开一个图片或者视频死命等着。你看众人一起刷微博、看视频都没问题,网速依旧远超3G。
2、下片。一个800M的电影,快只需要20秒不到,在下班路上下完几部片,回到家里好好看,什么时间也不耽误,不错的选择。
3、在线看片。什么穿越剧、清宫剧、美剧的粉丝们有福了,晚上苦熬着没看完那一小段结尾的,分分钟都可以在地铁上 随时打开看,以上班半小时、下班半小时计,生命中可以每天多出一小时的HAPPY时间,真是不可承受之幸福啊。