图为4英寸柔性显示面板
通过办公室玻璃窗进行视频会议、在公共汽车站玻璃上显示交通信息、手机屏幕可以折叠起来……这些场景有望在不久的将来成为现实。随着平板显示技术的不断进步,柔性显示将为人们提供更多的想象空间。
2012年,韩国三星和LG Display在宣布年底前量产大尺寸OLED电视后,近日LG Display表示将在2017年开发出“60英寸可弯曲透明显示屏”,三星也意图2013年将柔性显示屏应用于手机终端。在平板显示厂商的大力推动下,柔性AMOLED带来的差异性显示终端或将掀起终端革命。
韩企争相卡位推出时间表
无论大尺寸OLED还是柔性显示,韩国企业欲凭借自身零组件与品牌的垂直整合优势率先进入市场卡位。
近年来,不少面板厂商在柔性显示屏的研发方面都进行了积极布局,其中韩国企业可谓是不遗余力。近日,三星公布了一段正在开发中的柔性AMOLED显示屏的展示视频,随后又有消息传出三星将投资2兆韩元(约18亿美元)用于OLED的研发,其中3000亿韩元用于强化柔性面板的生产。与此同时,LG Display也宣布以电子纸技术为主的6英寸柔性塑胶显示器将进入量产阶段。
LG Display Mobile/OLED事业本部长吕相德副社长表示:“LG Display量产全球首款塑料电子纸屏,将极大地推动电子书市场的快速发展。同时,塑料电子纸屏的量产也必将加速OLED产品与柔性显示屏的开发进程。”
事实上,在柔性面板材料方面已有许多厂商进行了研发,包括三星在内的各大厂商在历年的显示器展会上均展出过相关产品,无论是积极扩张G5.5与G8.5的生产线建设,还是柔性技术的研发,韩国企业欲凭借自身零组件与品牌的垂直整合优势率先进入市场卡位。
TrendForce副总张小彪在接受记者采访时说:“目前柔性面板并不是我国台湾和大陆面板厂商首先开发的目标,但是在实验室都有进行研发。现在大家都在积极拉高平面式AMOLED的良品率。对于柔性显示而言,柔性技术与材料端仍存在量产的瓶颈,面板厂的量产能力仍是其发展的关键。”
记者在采访中也了解到,维信诺几年前在实验室内就已经实现了单色和彩色柔性OLED产品的研发,其中单色显示效果已经不错,但目前尚未实现商品化。对维信诺而言,布局大尺寸AMOLED是现阶段发展的重点。
AMOLED成柔性显示主要方向
AMOLED兼顾不破裂与可挠的特性,是厂商开发柔性产品的主要技术路线。
柔性显示是非常具有前景的显示技术,柔性显示技术的发展使信息的显示更加灵活多样。目前研究较多的实现柔性显示的主要技术包括:液晶显示(LCD)、有机电致发光(OLED)和电泳显示(EPD),这些技术都可以置换可绕式原件,并搭配可绕式驱动基板,以实现柔性显示。
记者了解到,三星和LG Display起初都以AMOLED技术开发柔性显示屏产品,近一两年来,三星继续加强AMOLED技术柔性屏的开发,而LG Display除了开发AMOLED柔性屏之外,还在开发采用EPD技术的可绕式电子纸产品。
张小彪告诉记者:“在TFT-LCD方面,供应商可以实现0.1mm的薄玻璃,并以Roll to Roll的方式生产,以实现可绕的特性,但是却不具备不可破性,加上目前TFT设备机台规格的设计无法直接生产,目前面板厂商投入并不积极。”
张小彪认为,AMOLED少了TFT必须使用的背光,更轻薄化,同时上游材料商与面板制造商亦积极寻求具备不可破特性用以替代玻璃的基板材质,届时能够兼顾不破裂与可绕的特性,但解析度却是先天的障碍。至于EPD,恐怕在市场玩家逐渐退场后,未来难以有所发展。韩国厂商基本上仍以AMLOED为产品研发的主轴。
LG Display方面表示将在2017年开发出“60英寸可弯曲透明显示屏”,具备超高清(UD)级画质,透光度可达40%以上。该产品所采用的显示技术将以有机发光二极管(AMLOED)为主要研究方向。
解决关键问题方能掀终端革命
解决AMOLED的解析度问题,以及如何找到适合的外型符合使用习惯,是能否掀起革命的关键。
近年来,三星为了寻求差异化,推出了具有轻薄优势的AMOLED手机终端。然而,随着TFT-LCD技术的不断进步,In-cell触控等技术同样能做到轻薄,AMOLED能带来的差异性还不能够掀起革命。反观柔性AMOLED技术,除了轻薄外,还具有不可破的特性,安全的优势会吸引更多消费者的眼球,再加上柔性手机终端在外型上打破了传统的平面式装置,未来有机会带动手机的新一轮革命。
张小彪告诉记者:“AMOLED原先存在解析度的问题,这个问题依旧会出现在可绕式AMOLED上,因此解决AMOLED的解析度问题,以及如何找到适合的外型符合使用习惯,应该是能否掀起革命的关键。”
根据Displaybank的预测数据,柔性显示市场规模将从2015年的11亿美元增长到2020年的420亿美元,约占整体平板显示市场的16%;出货量将从2015年的2500万台增长到2020年的8亿台,约占整体市场的13%。柔性显示产品不仅会替代现有的显示产品,还有可能创造出新型显示应用市场而引领市场的增长。替代既有产品的市场规模约从2015年的5亿美元增长至2020年的19亿美元,而新型市场规模将从2015年6亿美元增长至2020年的22亿美元。
韩国庆熙大学教授张震认为,柔性AMOLED有很大的商机,未来的电视将用到柔性显示器。
从AMOLED发展经验可以看到,三星发展小尺寸AMOLED已趋成熟的情况下,大尺寸电视仍无法顺利量产。而大尺寸AMOLED电视量产不断推迟,主要原因是技术瓶颈尚难攻克。若要量产柔性AMOLED电视,良品率、量产能力、成本问题仍是无法回避的。
事实上,柔性AMOLED显示发展重要的意义在于改变了人们对显示器的使用习惯,若能找到其合适的应用与市场,必将成为AMOLED技术的突破点。