详情页
首页>资料大全>企业资讯
第三代高清监控系统VAR3S逐渐浮出水面
安防知识网    发表于   2012-11-22

IP高清与HD-SDI高清孰优孰劣的争论尚未停歇,第三代高清监控系统VAR3S却已低调登场,在平安城市、高速公路等大型项目中得以应用。

中国安防行业自2006年提出“百万像素”概念至今,各大厂家针对不断变化的用户需求,在不同的技术发展阶段推出了不同的高清监控解决方案,将其进行概括总结,大致可以分为以满足中小规模监控场所需求为主,“百万像素”IP摄像机+视频管理软件模式的代高清监控系统;能够基本满足大型监控系统需求的高清IP摄像机+光端机+解码器+高清显示+高清存储模式的第二代高清监控系统;以及融合模拟标清、IP高清、HD-SDI高清三种技术的第三代高清监控系统。

近两年,第二代高清监控系统进入高速发展阶段,随之也在大规模市场应用中暴露出图像有损、延时等的一系列短期内无法解决的问题,并由此推动了HD-SDI技术在监控行业的应用。

在各种系统的使用过程中人们发现,无论是原有的模拟监控系统、第二代高清还是HD-SDI,都有无法令人割舍的地方。

原有模拟监控系统还未达到使用年限,很多网点仍然适用,全部更换为高清,不但投资巨大,还将面临巨大的决策风险。

第二代高清系统已经基本可以满足用户需求,但在接入原有模拟系统时,经过编解码后,不但图像质量明显下降,在进行PTZ跟踪操作时,长达400ms左右的延时更加令用户难以接受。

HD-SDI虽然实现了图像的实时、无损,但因为是非压缩视频,如果大规模布设,对于网络和存储的压力会十分巨大。

于是,用户针对“平安城市”等大型监控系统项目提出了许多新的要求,基本可以归纳为以下三点:

一、能够根据用户的资金预算,系统前期建设的具体情况,监控网点所处的环境特点等诸多因素,定制符合用户需求的高清监控系统;

二、该系统不但可以实现模拟监控系统、IP高清监控系统,以及HD-SDI高清监控系统的混合接入、管理和控制,还能够实现由标清监控系统向全高清监控系统的逐步过渡、平稳升级;

三、监控中心不能因为多系统的接入而过于复杂,好可以将光端机、矩阵、解码器、大屏拼接控制器、管理平台等设备集成为一套设备,从而降低设备使用、维护的难度和成本。

针对这些需求,杭州中威电子股份有限公司推出了第三代高清监控系统VAR3S。

VAR3S应该是将光端机、高标清混合接入矩阵、管理软件平台集为一体,不但可以接入HD-SDI高清视频、IP高清视频、标清视频,还可以接入音频、数据、以太网、E1、 开关 量、电话等综合业务,让用户可以按需配备,渐进扩展,无需巨额前期投资,能够解决目前高清视频监控系统建设中存在的高标清视频混合接入,多次模数、数模转换,IP带宽不足等诸多困扰的新一代高清监控系统。

VAR3S的出现,代表中国安防企业已经可以根据市场需求进行高度定制开发,标志着中国安防企业在巨大市场需求的推动下,依托多年的技术积累,已经基本摆脱了对国外技术的依赖,成为推动全球安防产业进步的动力。

标签: 开关 电子工程师 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片