详情页
首页>资料大全>企业资讯
高通推千元级芯片狙击英特尔
南方日报    发表于   2012-11-23

就在 英特尔 高层变阵,试图联手更多厂商加快进军移动芯片市场的同时,目前的智能手机芯片市场大佬 高通 也开始了有力的反击。本周二,在英特尔宣布欧德宁提前退休的同时,高通也在中国市场正式发布了号称“全民芯”的新一代MSM8X30系列骁龙S4 Plus处理器,该系列处理器包括三款芯片,可以支持TD-SCDMA、TD-LTE、LTE-FD、C D M A 1x/1xADV/DoRA/DorB、UMTS等几乎全球所有的3G或4G网络制式。高通移动计算(QMC)产品管理高级副总裁Raj Talluri表示,和此前推出的MSM8X60系列芯片主打中高端市场的定位不同,8X30系列芯片将会主打大众市场。“具体到中国市场,我们希望8X30的芯片能够广泛用于中端产品甚至千元智能机。”

据高通业务拓展全球副总裁沈劲介绍,得益于智能手机市场的快速增长,在刚刚结束的2012财年(截至9月底),高通的销售额突破了190亿美元,市值更是超过了英特尔这位芯片业的老大哥。“这是一个象征意义大于实质意义的事情。”沈劲称,这反映出了行业变化的趋势,智能手机、平板电脑甚至智能电视正在日益取代PC成为个人计算设备市场的新增长点。“2012年上半年,智能手机的销量是3亿部,同比增长45%,比PC同期高出了67%,这种趋势还将延续。”据沈劲介绍,高通对2013财年的营收预测是230亿-240亿美元,预期增长率是23%,为了实现这一目标,高通将在更具有规模优势的大众市场全面发力,而MSM8X30系列处理正是高通针对大众市场的重要武器。

据Raj Talluri介绍,MSM8X30处理器已经被列入了高通的QRD参考设计计划,这是一项和联发科的Turkey(交钥匙)类似为OEM厂商提供更低成本、更快速研发能力的合作计划。Raj Talluri称,基于MSM8X30的低功耗、高效率产品特色和几乎所有网络制式提供支持的特点,高通能够帮助中国的OEM合作伙伴提供单一平台但却能同时支持中国三大运营商定制需求的产品方案,这将进一步减少OEM厂商的研发成本和缩短其产品的上市时间,以便于厂商更高地适应市场竞争的需求。

标签: 高通 千元级芯片 英特尔 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购