详情页
首页>资料大全>企业资讯
聚碳酸酯光扩撒材料解决LED强光源射线问题
新世纪LED网    发表于   2012-11-23

近年来,面临全球能源危机,LED产业如雨后春笋一般发展起来,现已广泛应用于照明、显示、背光等行业。LED灯的发展有助于逐步淘汰白炽灯,对于促进中国照明电器行业结构优化升级、推动实现“十二五”节能减排目标任务、积极应对全球气候变化具有重要意义。

随着LED照明产业的迅猛发展,LED灯外壳材料的使用量也迅速增长。LED照明用外壳材料,即光散射材料,是指既能够使光通过又能够有效散射光的材料。其能将电、线光源转化成线、面光源。

LED的高亮度、低热量很好的节省了电耗,也符合人们低碳环保的追求。然而,LED发出的光是方向性较强的射光,是点光源,造成的缺点是光线刺眼,人眼难以接受,且照射面积小。如果作为照明使用时必须将光线散射开来才能达到照明的效果。具有高透光率、高扩散、光线均匀等特点的聚碳酸酯光扩撒材料的出现很好的解决了这一问题。

所谓光扩散工程塑料,是指以透明聚碳酸酯工程塑料为基材,添加一定比列光扩散剂以及其它助剂经过特殊工艺聚合而成的一种透光而不透明的光扩散材料颗粒。

聚碳酸酯光扩散材料是通过在工程塑料中添加光扩散剂,令光线在光扩散剂表面形成镜面反射,经过多次反射,达到光扩散效果。它是将点、线光源转化成线、面光源的材料,一般通过将与基材不同折射系数的光扩散粒子分散在透明基材中制备得到。

由于聚碳酸酯结构上的特殊性,现已成为五大工程塑料中增长速度快的通用工程塑。如今,聚碳酸酯的应用正向着高复合、高功能、专用化、系列化的方向发展。在汽车、电子电器、医疗、包装等众多领域都有它的身影。其中,LED照明领域也在近年成为聚碳酸酯的另一个十分重要的应用领域,并且在短短的几年里,获得了十分迅猛的发展。实验结果表明,使用聚碳酸酯材质的LED灯罩能够更好地将光线聚集,使光线更集中。

有了新材料的诞生以及全新的技术支持,人们迎来了LED光感新时代。LED耗电相当低,相同照明效果比传统光源节能近80%。此外,LED等因其质量轻,表面坚固不易损坏的特点,改变了诸多工业产业的一系列照明设施的变更。汽车灯就是一个非常显著的例子。从前,汽车车灯灯罩大部分为玻璃制成,而如今聚碳酸酯代替传统玻璃,能够将重量减轻一半,从而大幅降低内燃动力引擎车辆驱动所需的能耗,进而大大减少二氧化碳的排放量。重量的减轻也使下一代混合动力车及电动车成为可能,因为电池所增加的重量需要底盘减轻同样的重量以进行平衡,以避免车辆效率和性能的降低。

小小一个LED灯罩材料的转变,却推进了汽车行业轻量化的进程。聚碳酸酯光扩撒材料既解决了LED灯强光源射线的问题,又为人类的可持续发展做出了贡献,同时,也相应国家的“十二五”规划对于节能环保,促进产业升级的号召。

标签: Avnet采购 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网