详情页
首页>资料大全>企业资讯
Pentek基于Xilinx Virtex-7 FPGA的Onyx系列ADC/DAC模块
elecfans    发表于   2012-11-26

十年前,软件无线电(SDR )曾是美国五角大楼的官方项目,那时SDR 可重新编程或重新配置的概念在联合战术无线电系统和其他平台中人尽皆知,但似乎到后来却渐渐退出舞台。然而,有趣的是,一些像Pentek公司的板件供应商已然悄无声息的将SDR应用到无人机和空载雷达平台中了。现在SDR在小型移动平台中已属于用来提供无线拦截和通信的标准方法。

Pentek公司已经和Xilinx在部分Onyx可重新配置PCI Express XMC模块组件方面达成合作。11月中旬,Pentek公司还提供了快的Onyx模块,提供基于Virtex-7的多通道A/D和D/A模块。71720模型将3通道200MHz的A/D 转换器 和双通道800MHz的D/A转换器结合在一起。

然而,真正使Onyx模块脱颖而出的是Pentek公司的新GateExpress引擎(它允许在通过PCI Express总线且上电(power-up)时,对 FPGA 进行重置)。在行业中,软件无线电(SDR)是字面意思,由于该模块能在上电(power-up)和基于可重编程FPGA基础上建立一个新频率和算法特性(identity)。

通过为目标主机提供一个即时PCI Express目标,GateExpress引擎允许FPGA时间从闪存中加载新特性(identity)。除了能够直接从闪存中加载交替FPGA图像外,GateExpress还允许对JTAG加载的选择,或直接从PCI Express接口或高安全性应用程序中加载图像。

展示立即PCI Express的目标主机中,GateExpress引擎允许从快闪记忆体的FPGA的时间来加载新的身份。除了能够直接从闪存加载备用FPGA图像,GateExpress允许JTAG加载的选项,或直接加载图像的PCI Express接口,适用于高安全性应用。

Onyx是Pentek公司的Cobalt family的后续系列,但Onyx系列中新的数据采集模块的DDR3纯初期模块更大,并且也是Pentek公司首个使用第三代PCI Express的XMC模块。

标签: 转换器 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索