前言
家用电脑 CPU 的两大提供商分别是Intel和AMD,两家公司把持了全球电脑 处理器 市场份额的90%以上。从商业角度看,俩家公司是绝对对立的,是水火不容的竞争对手。毕竟电脑CPU市场份额不论大小,你吃的多我就吃的少的道理谁都明白。两家公司从一开始竞争到现在,为IT市场带来了一波又一波的创新突破。“有竞争才有压力,有战争才有科技的进步”。
影响CPU技术的因素主要有两方面,一个是工艺;另外一个架构。工艺制作技术的先进程度会影响CPU内集成晶体管的数量,而单位面积上晶体管数量越多CPU的处理性能就越高。反观,如果恒定单位面积的晶体管数量,工艺制程越高其发热量越小,CPU的稳定性越高,所以说工艺制程的高低对于CPU整体性能强弱有着直接的关系。这里面我们要提到一个著名的定律摩尔定律,摩尔定律是Intel创始人之一戈登 摩尔根据处理器晶体管集成度于CPU性能之间的关系推测出的技术发展规律,虽然不是什么数学或者物理定律,但是他的判断依然非常精准,直至今日两大CPU技术厂商的技术研发进度还在遵循这个定律。
技术与产品研发之路
Intel摩尔定律的坚定守护者
根据摩尔定律,CPU的晶体管集成会每18个月翻一倍,而CPU的性能也会提升一倍。
Intel目前的CPU工艺制程已经进入22纳米行列,其实CPU的发展史就是CPU工艺提升的创新路程,100纳米、75纳米、45纳米、32纳、22纳米……,著名的摩尔定律到目前来看依旧在被追捧。
任何事情都是有极限的,摩尔定律也是如此。随着纳米技术的不断提升,工艺制程的难度也越来越大,Intel发现了这个问题。著名的钟摆定律就是Intel对于摩尔定律的一次重要修正,把自己的研发进度拆分为工艺制程和架构两个层面,这就是著名的Tick-Tock钟摆定律。每个Tick年,工艺制程会遵守摩尔定律性能翻倍提升;而Tock年架构会全部改变一次,用的架构替换老的架构。
至今Intel仍然在遵循摩尔定律的演变版Tick-Tock定律鞭策其研发进度,显然Intel是摩尔定律的一个忠实坚定的守护者。