详情页
首页>资料大全>企业资讯
高通与英特尔的攻“芯”博弈战
IT时报    发表于   2012-11-27

  这一周一定是特别的一周。芯片市场震荡巨大,英特尔和高通成为了媒体关注的焦点。周一,英特尔与摩托罗拉共同发布了主频达2GHz的智能手机;周二,高通随即推出了S4 Plus MSM8X30的品鉴会,随之带来的还有高通的靓丽财报、优秀产品和手机芯片的光辉史;周三,英特尔与合作伙伴商谈移动互联发展大计……同时,英特尔CEO欧德宁里离开公司、高通股票市值超越英特尔,一场激烈的攻“芯”战正在紧张地角逐着。

  高通:后来者居上

  在11月20日举行的发布会上,高通显得非常自豪。高通全球副总裁在演讲一开始就用了“五个”。在应用处理器销售、GPU占有率、DSP占有率、3G/4G/LTE 基带芯片、射频芯片五个领域,高通成绩都名列前茅。高通业务拓展全球副总裁沈劲也表示,高通市值超过英特尔是反映了行业发展的方向,“2012年上半年,全球智能手机总销量3亿多,增长率达到了45%,比PC的同期销量高67%。”

  在两年前,英特尔和高通也许还是一对大哥和小弟。尽管在不同的芯片领域里求生,但是高通市值仅仅是英特尔的一半。然而,随着Snapdragon芯片应用到智能手机和平板电脑上,高通逐渐实现了在移动芯片领域的地位。

  所谓时势造英雄。智能手机和平板电脑的快速发展,也为高通的发展提供了平台。PC市场每年出货4亿台,相比之下,智能手机年出货量在2011年就已经超过个人电脑,而在今年将达到7亿部,平板电脑的出货量也将有1亿台。作为移动芯片领域的领跑者,高通在这个市场受益匪浅。

  英特尔:先行者的担忧

  英特尔面临着一场艰难的选择。尽管它在个人电脑芯片的市场份额已经超过八成,地位难以撼动,但是在移动领域占有率却非常小,今年上半年智能手机芯片出货量仅占市场份额的0.2%。

  “对于是否进军移动芯片领域,英特尔显得很犹豫。这和前CEO欧德宁的策略失误有较大的关系。”iSuppli首席分析师顾文军分析,英特尔在六年前以6亿美元的价格将其通讯与应用处理器部门出售给美国Marvell科技公司,该部门主要负责开发和销售用于智能手机等手持设备的处理器芯片,“英特尔似乎只想做好个人电脑行业,而忽略了移动芯片的发展速度和市场需要,欧德宁对于移动市场的敏感度不足,延缓了英特尔的转型速度。”

  但是,英特尔在技术方面的优势非常有优势。IC元器件分销商科通集团旗下电商科通芯城执行副总裁朱继志说,目前,基于ARM架构的处理器在配置较低端的手机终端上运行很顺畅,高通也是这样,但是随着手机从双核升级到4核、8核,甚至16核,ARM就显得有些不足了,“例如在多任务处理、3D图形处理等方面,在个人电脑领域埋头苦干的英特尔X86仍然有很大的优势。”

  未来的博弈战

  寻求平衡的功耗性能

  在目前,英特尔X86架构处理器的需面对的仍然是功耗问题。业内分析师尚吉刚说,X86架构在低负荷时功耗较大、发热较高,导致X86芯片在续航能力上出现明显不足。而基于ARM架构的高通处理器,在闲置和低负荷环境下能耗非常小,而ARM处理器的市场价格也要低于英特尔处理器。

  但是,高通的ARM架构也存在明显的弱点。英特尔的CISC架构对于芯片的设计相对比较复杂,在X86上的一个内核要比ARM上同一个内核使用数量更多的晶体管,相应的它的功能更加强大,性能更加优良。同样内核的ARM在性能方面竞争力较小。另外,英特尔在市场上经过10多年的积累,硬件支持已逐步完善;而ARM服务器系统制造商则需要自己设计主板,这就增加了生产成本。同时,ARM的软件系统也相对较弱,适用软件很少而且价格很高。

标签: Avnet采购 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网 IC代购网