赛灵思公司(Xilinx, Inc. )近日宣布推出新型All Programmable解决方案,以应对高级运动控制、实时工业网络、机器视觉以及其它新一代工业自动化应用的挑战。赛灵思以Zynq™-7000 All Programmable SoC 为核心的系统开发软/硬件技术,不仅能加速设计生产力,同时还可通过单芯片系统集成提升系统的性能和安全性。
赛灵思在欧洲知名的工业自动化展会SPS/IPC/DRIVES 2012上展示了“现已供货”的解决方案。欢迎光临赛灵思第六展厅200号展台。
赛灵思业务部高级总监Yousef Khalilollahi指出:“随着设备综合效率(OEE)的不断提高,工业自动化市场需要实现更高生产力,降低总拥有成本,同时还需要提高安全性和系统功能。要满足上述要求,系统的计算性能必须更快、数据带宽更高、并需要具备实时监控和系统级的集成。赛灵思的Zynq-7000 All Programmable SoC和FPGA, 支持系统开发人员满足上述严格的设计要求,而传统的多芯片方法是无法做到的。”
Zynq-7000 All Programmable SoC架构在单个器件中无缝集成了功能丰富的ARM®双核Cortex™-A9 MPCore™处理器系统,支持赛灵思28nm可编程逻辑的ARM TrustZone®安全技术。Zynq-7000器件面向工业、科学、医疗以及汽车等众多不同市场应用,满足其严格的安全和可靠性要求。Zynq-7000 All Programmable SoC因其高度的系统集成、卓越的性能以及较低的材料清单成本,备受工业客户青睐。
赛灵思出席SPS/IPC/DRIVES 2012 展会
参观SPS/IPC/DRIVES 2012的人员有机会观摩到Zynq-7000 All Programmable SoC在运动控制和实时网络等不同工业自动化系统中的出色表现。赛灵思联盟计划成员QDESYS公司在赛灵思展台演示了基于Zynq-7000 All Programmable SoC智能驱动平台的高性能运动控制应用,展示千兆位以太网紧密集成网络、采用创新型低EMI功率调制方案的高级马达和运动控制。在面向Windows应用的图形用户界面(GUI)和强大的组件对象模型(COM)接口的支持下,设计人员能对运动系统进行深入分析和控制,相对于传统的ASSP解决方案而言实现了性能的提升。
参会者还能亲眼目睹利用Zynq-7000系列可编程系统集成功能如何实现工业市场的实时网络协议POWERLINK。开源IP核和Zynq-7000器件的源代码免费提供,详见Ethernet POWERLINK Consortium网站。
赛灵思是一家通过将 Avnet 电机控制FMC模块与赛灵思Spartan®-6 FPGA 工业以太网套件结合使用,开发出业界一流的双核锁步马达控制应用的企业。该应用将帮助设计者实现其系统的IEC61508功能安全认证。
赛灵思联盟计划成员SOC-e还将展示基于Spartan-6 FPGA并符合IEC62439标准的高可用性无缝冗余(HSR)以太网通信技术。
Zynq-7000 All Programmable SoC智能驱动器平台现已供货
赛灵思与其联盟成员共同推出的Zynq-7000 All Programmable SoC智能驱动器平台提供了必要的硬件、设计工具、马达、IP核和参考设计,可加速工业嵌入式控制系统的设计与实现进程。该平台非常适合要求单芯片高性能马达控制和/或工业网络功能的设计。Zynq-7000 All Programmable SoC智能驱动器平台、工业网络IP核和马达控制IP核现已开始供货。目前推出的Zynq-7000 All Programmable SoC支持40°C到+100°C的工业级工作温度范围。