详情页
首页>资料大全>企业资讯
NEC开发出便携式DNA分析仪,全程只需约60分钟
互联网    发表于   2012-11-28

    NEC于2012年11约21日宣布,与日本科学警察研究所一同,对该公司正在开发的“个人识别用便携式DNA分析仪”的准确度进行了评估。这款便携式DNA分析仪由分析装置、属于消耗品的分析芯片(分析用塑料板)及试剂盒构成。NEC与合作企业合作,以低成本为分析装置配备了控制微量液体的功能,不再需要原来分析操作所必需的移液管,使分析更加方便。

  DNA分析的流程是:(1)采集细胞、(2)提取DNA、(3)PCR(聚合酶链式反应)扩增目标DNA片段、(4)利用电泳测定DNA片段大小,(5)进行STR(短串联重复序列)分析以判别个体差异。NEC开发的这款分析仪的特点是,可连续地完成通常要用各自的装置进行的上述所有步骤。通过各步骤的连动,以及大幅提高要反复加温冷却的PCR扩增操作的速度,整个流程只需约60分钟即可完成。而且,这款DNA分析仪只有手提箱那么大,方便携带。

  作为共同评估的项,NEC和日本科警研于2012年10月24日~11月7日,采用科警研提供的DNA样品,着眼于实用化对该分析仪进行了评估,并将采用以前的DNA分析方法的分析结果与该分析仪的分析结果进行了比较,终确认,该分析仪的分析精度和再现性都非常高,非常有望实现实用化。

  科警研对于此次的评估结果表示,虽然还有几个问题,但“如果这些问题得到改善,就有可能确立快速DNA检查法”。这样共同评估计划持续到2013年度末。NEC今后还将对该DNA分析仪进行改进,争取在2014年实现商用化。

  另外,NEC在开发该分析仪时,与下列企业和组织进行了合作:分析用试剂由美国普洛麦格(Promega)公司提供,试剂由富士纺控股公司(东京都中央区)包装,分析芯片由朝日橡胶(埼玉县埼玉市)和冈山(东京都文京区)开发。另外,东京大学生产技术研究所的藤井辉夫教授也在分析芯片的研发方面提供了帮助。

标签: 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购 芯片代购网