详情页
首页>资料大全>企业资讯
具备NFC功能的设备2017年将达到2亿台
cnbeta    发表于   2012-11-28
据ABI调查,手机支付以及其他应用程序所使用的NFC短程通信技术在这一年里增长迅速。在某个时间,预计将会有80万 设备 在今年上市,但是ABI感觉有 必要把2012年搭载NFC技术的上市设备数量提高到120万台,排名前10的代工制造商中将有9个制造商生产的设备支持该技术。

ABI认为NFC走了一条所谓“试验阶段”的路线,预计明年将使该技术由安卓和Windows Phone手机推广到安卓和Windows PC上,此外,NFC还将成为制造商旗舰设备的“默认技术”,NFC除了用于手机支付,其附加功能还可以使设备自动调节设置。ABI表示,NFC还有其他用途,比如“在线/离线认证,传播和使应用程序得到信任,阅读器功能,AFC功能,广告作为重要的增值业务又使得他们获得了额外的收入来源。”

ABI预测,到2017年,将有高达1.95亿台搭载NFC的设备上市,当然大部分将是手机,395万台将会是通过NFC技术配对,进行数据传输,在线认证等的消费电子设备。






标签: NFC功能 设备 2亿台 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购