详情页
首页>资料大全>企业资讯
Agilent LED光学鼠标传感器
维库电子    发表于   2012-11-29
安捷伦科技公司 ( Agilent Technologies) 日前宣布,推出一款基于 LED 的 光学鼠标 传感器 。与上一代基于LED的产品相比,它进一步改善了跟踪控制功能;与其它的光学鼠标传感器相比,新的传感器在性能上更有所增强,可以在包括木质桌面和网纹图像等各种不同的表面上工作。这款基于LED的传感器的表面跟踪精确度增强了20倍,只有安捷伦在今年年初推出的革命性的激光鼠标技术才能在如此之多的表面上工作自如。

安捷伦基于LED的ADNS-3060光学鼠标传感器为台式电脑和游戏PC、笔记本电脑使用的有线和无线鼠标,轨迹球和综合输入设备等应用提供了卓越的跟踪控制功能。

与被广泛采用的安捷伦ADNS-2051高性能的光学浏览传感器相比,ADNS-3060的工作电压是3.3V(而不是5 V),节电模式下电流消耗为30 uA (而不是240 uA),时钟频率为24 MHz (而不是18 MHz),在每秒6,400帧时的速度为每秒40英寸(而不是每秒1,500 帧时的14英寸)。这两种传感器都提供了高达800 cpi (每英寸点数) 的分辨率。ADNS-3060是专为配合安捷伦的ADNS-2120/ADNS-2120-001镜片、ADNS-2220/ADNS-2220-001固定夹和HLMP-ED80-XX000 LED而设计的。这些部件的完美结合,构成了一个完整而小巧的鼠标传感器解决方案。

ADNS-3060传感器采用自我调节的帧速率,可以把帧速率与工作表面的特点自动匹配起来,实现的性能。例如,如果浏览表面有效地反射光线,传感器会调谐到更高的帧速率,以改善其跟踪性能;在早期的光学传感器中,帧速率通过外部的微型控制器固件进行调节。如果用户愿意选择手动控制,自行调节帧速率的功能就会失效。

ADNS-3060包含一个图像采集系统 (IAS) 、一个数字信号处理器 (DSP) 和一个四线串行端口。IAS通过镜片和照明系统采集用显微镜才能看得到的表面图像;DSP通过处理这些图像,确定移动的方向和距离;DSP生成 (增量) x和 (增量) y相对位移值,然后把这些值转换成SPI (系统分组接口) 信号;外部微型控制器进而读取x和y信息,并将数据转换成PS2或USB信号,然后再将信号传送到主机PC或游戏控制台中。

安捷伦开创了在鼠标中使用的光学传感技术,并向全球主要光学鼠标制造商提供这些传感器,至今光学鼠标传感器的出货量已经突破3亿只。安捷伦提供一系列的鼠标传感器,包括从基于LED模式的经济型入门级光学鼠标传感器到高精确度的光学鼠标传感器。从光学传感技术问世以来,采用安捷伦光学传感技术的光学鼠标成为了在计算机输入设备中的行业标准。









标签: Agilent LED 光学鼠标 传感器 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购