详情页
首页>资料大全>企业资讯
英特尔下季度将更新Pentium和Celeron处理器
搜狐IT    发表于   2012-11-30

近日消息,据台湾媒体报道,来自上游供应链消息,英特尔将于2013年季度更新其入门端的台式Pentium和Celeron,推出基于Ivy Bridge的22纳米Pentium G2130、G2020、G2020T以及Celeron G1620、G1610和G1610T处理器,而其基于Sandy Bridge的32纳米Pentium G870、G645和G645T,以及Celeron G555、G550和G550T,将从2012年底淡出市场。

到2012年末,包括Core i7-2700K、Core i5-3450、Core i5-2310、Core i3-2105和Pentium G440将停止订购。

英特尔将于2013年季度推出几款基于Ivy Bridge的笔记本电脑双核处理器,其中包括Core i7-3687、Core i5-3437U、Celeron 1037U、1007U、1020M和1000M,还将于第三季度推出基于Haswell的处理器。此外,英特尔将停止供应单核Celeron处理器,其中包括Celeron 807和B730。

对于该公司的台式电脑处理器业务来说,基于Sandy Bridge的32纳米处理器目前仍然占发货量的60%,而基于Ivy Bridge的处理器只占34%,Atom系列占4%,Sandy Bridge E占2%。2013年季度,随着新Pentium和Celeron处理器的推出,基于Ivy Bridge处理器占比将提升至75至78%,Sandy Bridge和Atom合计占比将不足20%,而将于2013年第二季度推出的Haswell将占4%。

到2013年下半年,基于Ivy Bridge E、Sandy Bridge E和Sandy Bridge处理器,合计占4%,Atom也将占4%,而Haswell将占20%,使得基于Ivy Bridge的产品仍然成为市场主流。英特尔2013年季度还将推出20纳米530系列MLC SSD。

标签: E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购