详情页
首页>资料大全>企业资讯
AMD低功耗APU提速:E1-1500/E2-2000明年来临
mydrivers    发表于   2012-12-04

AMD Brazos 2.0 APU低功耗平台首发只有E1-1200、E2-1800两款型号。一度有消息称AMD准备推出更快的E2-2000,但消息显示它被推迟到了明年初,而作为补偿,E1-1200也将同时会被升级为“E1-1500”。

Brazos 2.0 APU都是双核心型号,二级缓存1MB,热设计功耗18W,仍然采用台积电40nm工艺制造。E1-1200 CPU频率为1.4GHz,GPU Radeon HD 7310频率为500MHz,E1-1500则会分别提高到1.48GHz、529MHz,均加快了大约6%。

不过E2-1500 GPU部分的命名似乎还没有确定,可能会为了好看而该叫Radeon HD 7320之类的。

E2-1800 CPU、GPU频率分别为1.7GHz、523/680MHz,其中后者命名为Radeon HD 7340,支持动态加速。计划中的E2-2000会提高至1.75GHz、538/700MHz,提升幅度只有3%,毕竟本来速度就已经相对够高了,还得维持功耗不能变。

Brazos 2.0的后继者、采用28nm新工艺和Jaguar CPU新架构的Kaveri、Temash目前进展顺利,但发布时间可能要等到2013年年中,因此对现有平台进行一次提速升级也是很正常的。

标签: Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购 搜索平台