Ivy Bridge现在搭配的是7系列芯片组,明年的Haswell升级到8系列,Broadwell则顺理成章第变为9系列——不过等等,9系列其实只会是8系列的马甲而已,改个名字、提高一点频率、增加一点点特性,如此而已,物理芯片是完全一致的。
除了很可能不提供独立封装、完全整合在主板上,Intel 2014年下下代处理器14nm Broadwell现在又被挖掘出更多消息,主要是关于芯片组和GPU核芯显卡的。
有人说,Intel会故意在8系列中屏蔽部分特性,留到9系列中再开启,以增加卖点。
不过在GPU图形核心方面,Broadwell将拥有全新的设计,增加大量新的指令集,并有一些极为显着的改善,目标是性能比Haswell再度提升40%。Haswell GPU的执行单元多会有40个,Broadwell不太可能再度猛增,更大的希望是架构上的全面增强。近些年来Intel的图形性能进步神速,虽然还远比不上AMD APU,但满足主流需要完全没问题。
但是另一方面,Intel的显卡驱动始终很糟糕,今后一两年内也不要指望能够“洗心革面”。