11
月
20
日,网络设备供应商吉祥腾达科技有限公司(
Tenda
)与全球有线和无线通信半导体创新解决方案的
博通
公司(
Broadcom
)共同宣布,推出中国首款
5G WiFi
零售路由器,随着“博通芯、腾达造”口号的推出,标志着首款
5GWi-Fi
产品面市。
5GHz WiFi
基于
IEEE 802.11ac
标准,是新一代
Wi-Fi
技术,主要因应移动与流媒体应用。博通的
5G WiFi
极大地扩大了家中无线网络的覆盖范围,使多个消费者能通过多种设备、在多个地方同时观看高清质量的视频。由于速度提高了,所以消费者能更快地通过移动设备下载
Web
内容,并可以快速同步大型文件,例如视频和数据库。由于
5G WiFi
能以快得多的速度传输同样的数据量,所以设备能更快地进入低功率模式,从而极大地降低功耗。
博通一贯以来选择合作伙伴都是采用大客户制,目标会瞄准行业内的领导厂商。此次的合作者腾达显然不如我们常看到的各种“
link
”品牌,对于合作伙伴的选择,博通给出了自己的解释。博通公司高级副总裁兼无线互连组合芯片部总经理
Michael Hurlston
表示,腾达的确不是目前市场上排行的品牌,但是通过博通与腾达的接触和合作发现,腾达保持了旺盛的创新精神,这是成为市场领导厂商的潜在要素,博通相信腾达能够在未来成为这一行业的。
吉祥腾达科技有限公司首席执行官全登平表示:“相对而言,
5 GHz
的频带应用不算拥挤,在这一频带上运行的高性能路由器需求,我们可以看到中国的需求正在显著增长。通过与博通公司合作,我们能够始终如一地不断提供的先进创新技术,以满足今天中国消费者的需求。”
Michael Hurlston
说:“中国正在迅速成为
IPTV
业务的顶级消费市场。随着中国消费者转向用移动设备通过
Wi-Fi
观看视频,无干扰的、画面清晰的无线体验需求已经变得越来越重要了。腾达科技的
5G WiFi
路由器提供的速度和可靠性满足了今天不断变化的消费者的需求。”
此次腾达的
5G
产品
W1800R
、
W900U
和
W80E
将分别于
2012
年
11
月、
2013
年
1
月和
2013
年
4
月上市。