详情页
首页>资料大全>企业资讯
Ultrabook可能扭转半导体和电子制造产业颓势吗?
电子工程专辑    发表于   2011-11-09

为打退媒体平板带来的严峻威胁,移动PC市场在超级本(Ultrabook)平台压下重注。根据IHS iSuppli计算平台服务提供的数据,超级本出货量在笔记本市场的占有率预计将从2011年的2%、2012年的13%上升到2015年的43%。超级本的市场占有率将随今年首发后进入高速增长,2013和2014年分别达到28%和38%。

IHS计算平台首席分析师Matthew Wilkins表示:“为了和媒体平板抗衡,笔记本电脑必须变得更性感,对消费者更有吸引力。媒体平板已经扭转曾经快速增长的上网本平台的增长势头,PC厂商已经十分清醒地意识到笔记本必须进化才能维持市场增长。超级本通过借鉴媒体平板在造型和用户界面上的优势弥补来增强笔记本的吸引力。”

尽管媒体平板被认为不会终结笔记本市场,但它们确实在一定程度上阻碍了笔记本市场的增长。

媒体平板市场在苹果iPad的推动下将在明年迎来爆发,2011-2015年全球市场年均复合增长率(CAGR)预计将达到42%。与此同时笔记本市场进入成熟阶段,同期年均复合增长率只有10%。

超级本发布

超级本的定义是极致轻薄的笔记本,厚度小于20.3mm。超级本在采用微软Windows等完整PC操作系统的同时也加入了一些媒体平板常见的功能,比如即时开机、永远保持无线链接、固态硬盘、单次充电续航超过8小时。超级本目标价位低于1000美元,但早期型号往往高于此价格。

未来的超级本预计会采用可变化的造型与触摸式显示屏,让用户根据需求以笔记本和平板形态进行操作。

超级本初的市场是消费市场。不过PC厂商很可能也会开发针对企业用户的型号。

英特尔的推动

目前有很多厂商都在推动超级本,但强的的支持者无疑是PC微处理器巨头英特尔。英特尔在2011台北电脑展宣布了超级本计划,并且在今年9月举行的英特尔开发者论坛(IDF)进一步讨论了超级本概念。

英特尔的超级本景愿包括采用该公司的第二代Core微处理器以及微软即将面世的Windows 8操作系统。英特尔表示批英特尔风格的超级本预计会在今年圣诞购物季出货,包括宏碁、华硕在内的一些PC OEM厂商已经在销售超级本。

英特尔在IDF上还预览了将在2012年上市的下一代超级本,这些产品将采用代号Ivy Bridge的第三代Core处理器。

拐点

尽管英特尔推动超级本的举动被认为是针对媒体平板兴起的反应,但此举也为重振电子产品供应链铺平道路。

IHS半导体生产研究主管Len Jelinek表示:“随着超级本的出台,计算机行业正准备迎来又一次模式转变。现有技术可以带来主要移动设备的整合。如果能够带来具有亲和力的价格并让消费者觉得这是一款必不可少的产品,整个半导体生产供应链可能会快速转向以服务快速增长的超级本市场。”

Jelinek预测这一发展将会止住半导体和电子制造产业的颓势。

Jelinek解释说:“在超级本的时代,对技术需求不会局限于少数几家公司。超级本需要大量物料,因此专注于存储、逻辑电路和电源管理的公司都将从需求的重振中获利。”

一个潜在的高速增长区将会是闪存。从笔记本电脑常用的硬盘驱动器转向超级本的固态驱动器将在保持均价稳定的同时推动闪存增长需求。这些优势不局限于芯片厂商,也会对供应链的参与者带来正面影响,例如电池供应商和电子元件定制厂商。

 

标签: Ultrabook 超级本 半导体产业 Mouser代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购