【导读】很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是做起来相当复杂,要用很多切割非常精确的小段同轴
电缆
。本文介绍一个容易制作 的802.11b/g垂直极化全向天线,该天线非常坚固耐用,大约有5-6dBi的增益。
很多网站都有制作2.4GHz全向天线的详细说明,但是做起来相当复杂,要用很多切割非常精确的小段同轴电缆。同时你还必须知道所使用的同轴电缆的数据,因为大部分尺寸要以此为依据。
有些改进的同轴电缆全向天线是用黄铜棒和黄铜管制造的,但是它同样需要高精度的工艺。
不久前,做了一个8单元的同轴电缆天线。经测试有将近8dBi增益。制作花了N多个小时,但是机械强度却不很理想。于是我就给同轴电缆天线缠上加固木条,并把 它装进25mm的
电线
导管。当一个朋友告诉我,有人把一段铜线弯曲成一个简单的天线,就有6dBi的增益,我的好奇心被激发起来了。这个天线有一些超越同轴电缆天线的优点,降低了制作难度,天线更小、更坚固。
虽然 6dBi的增益小于8单元的同轴电缆天线,但是可以通过增加元件的数量来改进。每两个单元可以增加3dBi的增益。
所需器件清单:
需要的原料
大约300mm长,截面2.5平方毫米的铜线
N型母接头
长250mm ,外径20mm的轻型电线导管
2 个适用于20mm电线导管的端盖
装配天线还需要:
2 个适用于20mm 电线导管的夹具,或者金属支架
我用的是一段截面2.5平方毫米的废旧铜线。这种铜线的直径大 约是1.6mm,不需要借助任何特殊工具就能弯曲到需要的形状。
还需要用N型母接头把天线和无线装置连接起来。也可以用其它接头 (比如:TNC,SMA等等),这取决于你的连接线端的接头。我用的是下面的这种
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04