详情页
首页>资料大全>企业资讯
企业级压路机也得2014年 APU进军服务器
mydrivers    发表于   2012-12-05

在德国举行的WorldHostingDays贸易博览会上,AMD再次介绍了SeaMicro微型服务器战略,还透露了Opteron服务器处理器未来两年的路线图。和桌面上类似,压路机的命运同样悬而未决,即便有的话也要到2014年再说了。

11月初,AMD发布了代号Abu Dhabi(阿布扎比)的四路和双路型Opteron 6300系列,而代号Seoul(首尔)的双路型Opteron 4300系列、代号Delhi(德里)的单路型Opteron 3300系列将在本月内正式推出。它们全部基于打桩机架构。

这三个系列的核心均被标注为“Orochi Rev.C”。什么意思呢?我们知道,推土机架构的Opteron 6200/4200/3200系列所用核心的代号均为Orochi,而桌面版的Zambezi其实也就是它的延生版。这就意味着,所谓的打桩机一代,本质上就是推土机一个新的修订版本而已,无论服务器还是桌面都是如此。

有趣的是,Delhi Opteron 3300系列将会拥有25W的超低功耗版本,专门面向密集型服务器。要知道现在的Opteron 6300系列低也要85W(桌面都是95/125W),AMD是如何做到25W这样的超低值的?超低压和超低频率?幸运的是,Opteron 3300系列也是Socket AM3+接口,和桌面平台通用,到时候如果能弄到一颗25W的,绝对会成为神器。

展望未来,打桩机架构的Opteron x300将会一直持续到2014年中期,而原定于2014年的压路机并未提及,2014-2015年间标注的只是“未来高性能CPU,支持双路和四路”。如果压路机还能诞生,那至少得再等一年半。

另一个有趣的现象是,2014-2015年间的AMD服务器布局将从三大块精简为两大块,除了上述高性能产品之外,还有一块“未来低功耗CPU、APU”,不但涵盖双路、单路、密集型服务器,还有一个“用于市场增强的客户端APU”。这就意味着,AMD不但会在未来精简服务器产品策略,还会将APU终带往特定的服务器领域。到那时候,APU将真的无处不在了。

 

 

AMD Opteron路线图

 

 

桌面路线图上明年也是打桩机

 

 

标签: 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索