ARM公司日前宣布推出新款64位 ARMv8 架构ARM Cortex-A50处理器系列产品,率先推出的是Cortex-A53与Cortex-A57处理器,以及节能64位处理技术与现有32位处理技术的扩展升级,首批采用该架构的设备有望于2014年发货。目前,AMD、博通、Calxeda、海思(HiSilicon)、三星和意法半导体已获得Cortex-A50系列架构授权。
ARM有史以来重要的发布
ARM首席商务官Mike Inglis在发布会上表示,“Cortex-A50处理器是ARM有史以来重要的发布活动”。64位架构新产品的可扩展性将使ARM的合作伙伴能够针对智能手机、移动电脑、高性能服务器等各类不同市场需求 开发系统 级芯片。但重要的是,Cortex-A50系列处理器所支持的ARMv8 架构还包括AArch32状态,这种执行状态完全向后兼容ARMv7架构,因而Cortex-A50系列仍然支持为ARMv7架构编写的所有软件。
整合64位技术使处理器可以更加高效地与存储芯片交互。英特尔此前已经提供这项技术,ARM也希望借此吸引更多数据中心用户的关注,并在2020年将基于ARM架构服务器的占比提升到20%。不久前,AMD正式宣布在原有X86架构处理器之外,开始设计面对多个市场的ARM架构处理器,首先供应的将是云服务器和数据中心服务器市场。产品预计2014年发货,命名为AMD Opteron,将集成AMD SeaMicroFreedom超级计算结构。
AMD、HP、Dell等主流厂商态度的转变为ARM进军服务器领域增强了信心。Mike Inglis称,Cortex-A57是ARM先进、性能的应用处理器,Cortex-A53能提供与Cortex-A9相当的性能,但却是目前功耗效率、尺寸小的64位处理器(比CortexA9尺寸缩小了40%)。这两款处理器可各自独立运作或整合为ARM big.LITTLE处理器架构,以结合高性能与高功耗效率的特点。而ARM的CoreLink 400与新推出CoreLink 500系列系统IP架构解决方案也支持这两款处理器。
ARM合作伙伴可借此将系统级芯片平台从单核及多核big.LITTLE移动解决方案,扩展为高性能并行企业解决方案,以优化产品灵活性及功耗效率。在此前推出的ARM Artisan物理IP及POP IP内核硬化加速技术、先进互补型场效应晶体管(CMOS)与鳍式场效应晶体管(FinFET)制程技术的支持下,Cortex-A57与Cortex-A53处理器可提供数GHz级别的性能。
按照ARM给出的产品规划,未来智能手机方案可采用2/4核A53,超级智能手机(以三星Galaxy SⅢ和iPhone 5为代表)/平板电脑(双核A57或2/4核A53),移动电脑(4核A57+4核A53),服务器可拓展至16核A57芯片。20nm A50系列产品2013年生产,FinFET产品2013年流片,由台积电(TSMC)提供早期实现帮助。
为什么需要64位?
“长远来看,从32位向64位演进,这个事情迟早都会发生。”Mike Inglis说,PC市场花了八年的时间从32位过渡到64位,他相信手机或者移动市场转变会快得多,但是也不会一蹴而就。在Mike Inglis看来,由于网络设备和网络应用领域传统是以64位进行开发,再加之智能手机内存的不断扩大也对64位提出了更多要求。另外一个原因来自于OEM厂商,“他们希望提供的产品能够覆盖到从手机、平板、普通电脑和服务器,并在其中实现软件的一致性和统一性,所以也会对64位有一个大的需求。”
ARM中国区总裁吴雄昂认为,ARM架构的独特之处在于能够横跨从微型 传感器 到大型基础设施设备的整个领域。ARMv8是在行业标准的32位ARM架构上进行开发的,将基于ARM处理器的解决方案延伸至对扩展虚拟地址和64位数据处理技术有更高要求的面向消费者和企业的应用领域。
配合ARMv8架构的推出,ARM与ARM合作伙伴社区(ARM Connected Community)成员正在努力确保一个强大的设计生态系统来支持64位指令集。自2011年10月ARMv8架构推出以来,ARM编译程序(ARM Compiler)与ARM快速模型(Fast Models)便开始对其提供支持,并在Cortex-A50处理器系列开放许可后获得了大量应用。目前,该功能又加入Development Studio 5(DS-5),使裸机与Linux纠错功能更加完整。此外,开源操作系统、应用程序与第三方工具也正在开发当中,这是对支持现有ARMv7架构设备的广泛生态系统的自然扩展。