详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星A15架构四核、八核处理器杀到
mydrivers    发表于   2012-12-06

此前三星已经亮出了A15架构的双核Exynos 5250,而现在韩国媒体又曝光了基于该架构的四核处理器,之前不少传闻都称,它是给Galaxy S4和Note 3准备的。

从曝光的信息中可以看出,三星这款基于Cortex-A15架构的处理器为Exynos 5440(传闻主频2GHz、GPU为八核心Mali-T658),其内部代号为SSDK5440,目前还不清楚它的具体参数,其应该是一款四核心处理器。

此外,国外媒体SammyHub还断定,Exynos 5440处理器支持ARM的big.LITTLE Processing省电技术。有意思的是,此前也曾有消息称,三星还打算推出一款同样支持该技术的八核智能手机处理器。

这款八核处理器由两个四核心处理器共同组成,即一个主频1.8GHz ARM Cortex-A15处理器和一个主频1.2GHz的Cortex-A7处理器(前者主要承担繁重的工作,而后者则处理一般的工作)。

昨天晚些时候,国外媒体曾给出消息称,搭载Exynos 5450四核处理器的Galaxy S4将于明年4月正式发布。

标签: 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台