详情页
首页>资料大全>企业资讯
艾默生网络能源的800W全数字特大功率前端电源
EEWORLD    发表于   2012-12-07

二零一二年十二月五日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical ContinuityTM)技术方面一直全球业者的公司宣布该公司全新推出的一款800W特大功率前端 电源 符合80 PLUS Gold 认证的效率要求。这款型号为DS800SL-3  的电源在230V交流电输入半载工作时,可发挥92%的超高效率,而且功率因数可维持在0.99以上(典型值)。

DS800SL-3 电源采用可安装于机架的纤薄封装,功率密度高达19.05W/cu.in(1.16W/cu.cm),让系统设计工程师设计企业级服务器和体积小巧的同类设备时可以充分利用其纤薄小巧的优点。

全新的DS800SL-3 电源采用全数字的电路设计,其特点是配备I2C串行总线接口,并采用业界标准的PMBus通信协议,而且专为采用分布式电源架构的系统而开发,因此适用于90V至264V这样宽广的交流电输入电压范围,并且可提供800W的额定输出功率。其中的12V(直流)主负载输出电压可以通过编程设置(其设置值必须在+/-10% 的范围内),而且可连续输出高达65.7A的电流。这款电源还有另一“长期开启”的5V(直流)辅助输出,可为服务器的管理电路提供2.4A的额定直流输出。两个输出电压都极为稳定,并无低负载方面的规定。此外,这款电源还有远端补偿功能,让12V(直流)输出电压可在负载总线出现高达200mV的压降时为其提供补偿。

这款电源的其中一面连接交流电插座,而另一面则提供直流输出,让工程师可以在现场迅速更换设备,而且其中的直流输出边缘卡连接器全面符合英特尔(Intel)的高可靠性电源标准,令这款电源适用于必须长期开启的企业级电子设备。这款电源还有Oring和主动式均流功能,并可支持热插拔,以便为设备提供容错和N+1冗余功能,其中N多达6个电源。主输出12V(直流)上多达4个DS800SL-3 电源仍可有效均流。若每一电源只为负载提供额定输出的40%至50%,不同输出电流的大小便不会有很大的差距(不超过5%),这个优点可让用户大幅简化高可靠性电源的电路设计。

这款电源适用于 -10 至 50 摄氏度的温度范围,若在这一温度范围内工作,便无需降额运行,而且内置的散热扇更可自动调整扇速。此外,这款电源散热扇转向有正和反两个版本可供选择,让这款电源可以轻易融入机架式设备的散热系统设计。

这款电源采用可提供多重保护的设计,以防出现故障,其中包括输入欠压、输出短路、过载和过压,而且还配备监控功能,可以不时监控功率因数校正和输出转换部分,以免系统出现过热情况,同时也会不时检测散热扇,以确保是否正常操作。DS800SL-3 电源在满载和25摄氏度的温度环境下操作时,其平均无故障时间(MTBF)可达100,000小时,而且更获供应商提供一年的全面保修。


标签: 电源 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网