由于2012年TFT LCD面板市场成长有限,加上大陆厂商崛起将侵蚀台湾及南韩厂商在大陆市场的后续发展,因此各主要面板厂商在产品策略上以及技术上必须采取更为聚焦的做法,以因应竞争及掌握事业新机会。
DIGITIMES Research预估2013年全球主力面板厂商在产品策略上将进入新的转折阶段,大陆厂商在32寸LCD TV面板的内需市场已成功击退台湾及南韩面板厂商,2013年将进一步地扩大产品线,开发新的产品尺寸,例如28寸以及46寸,不再局限于32寸产品上,2013年大陆厂商电视面板出货量可望较2012年成长42.7%。
南韩厂商方面,三星与LG Display的策略重点回异,2012年三星的显示面板事业获利主要来自于AMOLED面板,在以生产AMOLED为主的Samsung Mobile Display公司与三星电子大尺寸TFT LCD事业整合成目前的Samsung Display公司后,策略方向倾向AMOLED。预期2013年Samsung Display的事业发展重点仍然以AMOLED面板为主,其AMOLED事业营收预估较2012年成长25%,获利率则维持18~20%,并发展5.x寸Full HD分辨率的高阶手机用AMOLED面板,因应高阶手机屏幕Full HD的发展趋势。相对地,LGD则是将继续以TFT LCD为产品研发重心,并加强与苹果的策略合作关系,预估2013年来自苹果的面板订单,占LGD的营收比重可望达到25%以上,高于2010至2012年的10、15%及20%。
由于2012年下半三星电子刻意减少PC用TFT LCD出货量,以提高整体事业的获利率,台厂友达在2012年超越三星电子成为全球第2大NB用面板供应厂商,但展望2013年PC用面板需求仍旧看淡,2013年友达将会投入更多心力于平板计算机用面板,预估其2013年平板计算机用面板出货量可望成长260%。
奇美电(2013年1月将改名群创光电)在29、39、50及58寸等特殊尺寸面板的开发脚步其他面板厂商,也获得不错的市场反应,但也吸引友达及LGD分别加入39/50及50寸面板的生产型行列,而58寸则将面临夏普10代线主力产品60寸面板因产能利用率提高、成本降低及2013年日圆可能趋贬值等因素带来的强力竞争,因此也必须发展新的竞争优势,DIGITIMES Research预估奇美电2013年重要的产品发展重点将是4K TV面板,且2013年奇美电于全球4K LCD TV面板的占有率亦将达到50%以上规模。