详情页
首页>资料大全>企业资讯
机遇风险并存 HD-SDI发展之路挑战不少
中关村在线    发表于   2012-12-09

近一段时间,高清监控的应用在我国可以说以大跨步的频率迈进着。而作为高清监控中的"少壮派",HD-SDI也在短短的时间里迅速成为不少用户手中的"香饽饽"。不过,高清虽然给我们带来了视觉上的清晰,但是它同样也给我们带来了巨大的压力。尤其HD-SDI无压缩的特点,更是要求了存储端更强的工作性能。于是,关于SDI的存储设备也就应运而生。

不过,SDI硬盘录像机的诞生,就真的能解决无压缩对于存储的压力么?除了缓解无压缩的压力,它对于以后的发展又具备了多少的持续性?带着这些问题,我们在北京安博会期间,采访了北京汉邦高科数字技术有限公司总经理刘毅先生,请他来给我们解答一下有关SDI存储的种种特点。

北京汉邦高科数字技术有限公司总经理刘毅

HD-SDI成为网络高清无争议的补充

作为高清的新人,HD-SDI的发展时间也不过两年多而已。但是它除了能够无压缩保证视频的实时性以外,又有着什么样的特性呢?

对于这个问题,刘总表示,当前SDI高清更多的被人们认为IP高清的一个互补的形式。SDI高清与IP高清相比,它的优势是传输是无延迟的,SDI的压缩是在后端,前端摄像机是无压缩的,不需要解压缩。主要应用在高速公路监控要追踪目标,需要一个快球遥控目标的跟踪,这样就会很方便,定位很准确。

第二个优势,就是预览上,高清显示得益于SDI高清是云时流,显示是无压缩的。比如,对于医疗手术的监控,里面做手术,外面看。一盘录像机有一个单帧补功能,一个视频过来我们可以拍照片,照片存下来在几个应用领域是很实用的。或者对于银行的应用来说,因为银行基于视频为基础,服务已经不只是安防,更多服务它的业务。比如银行的异地审单,储蓄所这个单据要报到支行审批,就可以借用用云图片来上传。再比如公安取证等等,也都是基于这样的一个概念完成的。

第三,就是传输线路上的便利。由于SDI在传输中可以用普通的 电缆 线,因而在成本以及工程搭建上都省去了很多的麻烦。由于SDI跟IP是互补共存的关系,在传输距离不是很远,要求安全比较高的情况下,SDI无疑是比较不错的选择。相对于IP为了形象的描述这两个互补关系,SDI是企业级高清,安全性比较高,成本相对也会高一点。IP高清是民用级高清,要求传输距离比较远,有现成的网线,网络具备的情况下可以使用IP高清,IP高清使用比较灵活,这两个是互补的关系。

监控摄像机

SDI存储消化压力是重点

众所周知,HD-SDI的益处在于它能够有着更高的画面质量,而且有着更及时的视频传送。这是这类技术的优势。不过,到了后端,这样的优势就变成了存储的负担。因此,厂商不得不配套推出了SDI的硬盘录像机。那么对于这样的录像机来说,它又能完成什么样的工作?它真的能消化HD-SDI留给后端的巨大压力吗?

刘总表示,SDI的硬盘录像机是整个SDI解决方案中关键的一部分,数据存储有一个稳定性和方便性,对比传统录像机,因为是SDI传输的是高清的数据,数据容量更大了,所以对于我们的文件管理系统,就要考虑到高清数据管理的需要,基于高清录像的需要。因此,以前多的一台录像机只有8个盘位,但是现在就要发展为12个盘位的硬盘录像机。而在文件管理系统,显示等等方面,在设计上也会发挥它高清的优势,同时保证了高清数据的安全性,只有这样,才能够化的发挥出HD-SDI的优势,同时又能够轻松面对无压缩所带来的庞大压力。

闷头发展HD-SDI必死无疑

熟悉安防监控的朋友都知道,编解码是决定DVR的关键因素,目前H.264 High Profile是行业中高端产品的主流技术。所以今天不少的硬盘录像机也都开始采用类似的技术,而与H.264 Main Profile相比,前者又能给我们带来什么样的收获呢?

对于这个创新,刘先生介绍说,压缩技术其中一个关键的技术就是压缩比与图像质量矛盾的处理,对此,在相应设备的研发中,也尝试了很多在保证图像高清的情况下,尽可能的优化硬盘占用空间小。而对于硬盘的高清存储能力,我们也在合适的硬盘容量的情况下,尝试着进行更多的补充与完善。

监控设备

此外,刘总还介绍说,目前为了能够把SDI高清解决方案很好的向市场介绍好,包括汉邦在内的不少厂商也在尝试了整体系统的推广,有前端的SDI的摄像机,中间需要光端机,有分辨器,也解码上墙的,把这些东西都管理起来需要有一个管理平台,这一整套管理平台为了能够适应我们的需要,推出了整体解决方案。此外,为了SDI高清更好的更方便的被市场所接受,基于SDI的推广,刘总认为,相应的生产企业应该考虑如下的方面:

,市场需要什么我们满足市场的需要,这是已经比较成熟的市场。比如说现在的标清,现在的IPC,因为市场对标清的监控,对于IP的高清监控都已经有了理解的过程。他们有很多的想法,我们要努力满足他们。

机遇与挑战并存的发展之路

第二,SDI这个技术市场比较陌生,IP技术已经这么多年都有所了解了,我们自己作为行业里的一个研发企业,理性的看下待确实有它值得推广的地方。而为了能够做好这项工作,厂商应该做好几件事,一个是研发的准备工作,当我们做了一个核心件的研发时,合理的推广是必须的工作,如果不介绍出去,市场就不能理解到。我们研发的意义也就会因此而下降。

毕竟现在对于高清设备来说,市场会存在一个非理性的因素,也许用户并不知道另外还有一个好的东西,我只知道要这么一个人家都说好的东西,这就是非理性因素的存在。此外,对于产品的特点,我们也要更明确的呈现给用户。比如说,SDI的高清和IP高清在比较上,我们要做理性客观的分析,让它形成市场理性的看待。

监控一体机

对于二者之间互补共存的关系,不是说谁取代谁,谁是过度,谁是终止的关系。每一个方式都有它的优劣,你把它组合好,你用好它,这才是很好的市场的开头。其实对于SDI的产品,我们不应该让它停留在理论的地步,更多的是应该去充分的展示,并且为大家更多的利用。只有这样,我们才能够让这项技术在更好的一个环境下发展,同时进一步的促进这项技术更多的突破。

通过刘总的介绍,我们可以感受到,尽管是一个新生的技术,尽管它更多的是一个网络高清监控的互补。但是这并不能影响到HD-SDI巨大的发展前景。当然,如何将这种属于优势的前景真正转化为实际的发展过程,还需要我们不断的去探索,不断的去以一种更加合理的方式进行推广与尝试。充分的让用户去知道它、去认可它,才不会让这个新生的技术在未来的发展中误入歧途,甚至是自生自灭。

标签: 电缆 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网