详情页
首页>资料大全>企业资讯
2013年移动芯片销售将首超PC芯片
腾讯科技    发表于   2012-12-10
   

芯片市场销售走势图(腾讯科技配图)
腾讯科技讯(清雨)北京时间12月7日消息,据国外媒体报道,市场研究公司IC Insights近日发布研究报告指出,明年移动芯片销售额将首次超过PC芯片。
台式电脑不断下滑的销售使得移动芯片销售在芯片销售市场上占据了主导地位。IC Insights把PC芯片销售分类为台式电脑芯片、笔记本电脑芯片、跨界产品芯片以及如Chromebook这样的瘦客户机风格系统芯片的销售。
IC Insights在报告中预计,明年包括智能手机芯片在内的移动芯片销售额将首次超过PC芯片。过去20年,PC芯片销售额占到了整个芯片市场销售额近三分之一的比例。预计,今年PC芯片销售额的占比将下滑至四分之一,到2016年将不足五分之一。与此同时,移动芯片销售额却一路飙升,预计今年移动芯片销售额占整个芯片市场销售额的比例将达到24%,2016年将增加至32%。
发达国家智能手机销售强劲,业界普遍预计未来几年新兴市场的智能手机销售也会出现大幅增长。
报告预计,一直到2016年整个PC芯片销售仍将呈现增长的态势。预计,到2016年,台式电脑芯片销售年复合增长率为0.1%,笔记本电脑芯片销售年复合增长率为7.4%。对支持Chromebook风格设备的芯片销售仍不容乐观,预计到2016年这类产品芯片的销售额将下降0.4%。到2016年,平板电脑芯片销售将会出现大幅增长,年复合增长率将达33.9%。
不过,报告还指出,平板电脑的芯片销售价格大大低于PC芯片的销售价格。预计,销售两台平板电脑带来的芯片营收等于销售一台台式电脑或笔记本电脑所带来的芯片营收。
IC Insights的这一预计表明,硬件产品的销售格局正在发生变化。AMD日前宣布由于芯片订单减少将向GlobalFoundries支付3.2亿美元,同时进行业务调整以应对不断下滑的PC销售。
与此同时,另一家市场研究公司IHS iSuppli本周早些时候发布报告重点介绍了移动芯片公司高通的产品销售出现大幅增长,高通2012年的营收增长了27%,在全球芯片市场上跻身第三的位置。

标签: E络盟采购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购