详情页
首页>资料大全>企业资讯
抢鲜!英特尔10W和13W Ivy Bridge CPU规格泄露
cnbeta    发表于   2012-12-10

还记得英特尔会在Haswell之前放出低功耗版本Ivy Bridge CPU的传言吗?VR-Zone中文版的伙计们已经拿到了看起来像是来自英特尔的幻灯片,列出了5款新处理器的规格——而且有的功耗竟然低至10瓦!根据VR-Zone所述,显然有个"Y"系列的的处理器,它们将在明年的第1个季度面世。

而在低端,Y系列将包含一款奔腾2129Y双线程的双核处理器,有着2MB的缓存和1.1GHz的核心频率,"标称"的TDP则是10瓦,不支持Turbo Boost和超线程技术。

该系列的旗舰型号则是酷睿i7-3689Y,拥有双核心四线程,1.5GHz的基本始终速率并可Turbo加速到2.6GHz的峰值速度,4MB的缓存和轻量级的13W的功率。

不管是低端的奔腾还是高端的酷睿i7都有一个850MHz的核芯显卡,不过i7的集显(IGP)标记为"Intel HD Graphics 4000",而奔腾则只是标记为"Intel HD Graphics"。奔腾的IGP可能只是禁用了一些单元而已。

10W这个确切的数字也正是英特尔下一代Haswell移动芯片的目标。使用Ivy Bridge提前到达那里绝对是意料之外的。VR-Zone没有推测那些系统会配备这些Ivy CPU,但TechReport认为苗条的超级本、甚至一些平板电脑或许会搭载它们。这很让人激动。

标签: 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY