详情页
首页>资料大全>企业资讯
iwatt兼容传统前后切相式调光器的LED数字控制器
我爱方案网    发表于   2012-12-12

导读:针对LED照明市场的发展,多家IC制造商推出了应用于调光LED灯具的驱动方案。本文介绍的iW3610是兼容传统前后切相式调光器的数字控制器,可自动识别切相调光器,配合不同的工作模式,使整个系统始终工作在优化状态。


针对LED照明市场的发展,多家IC制造商推出了应用于调光LED灯具的驱动方案。本文介绍的iW3610是兼容传统前后切相式调光器的数字控制器,可自动识别切相调光器,配合不同的工作模式,使整个系统始终工作在优化状态。

智能数字调光控制器iW3610 iWatt公司推出的数字调光控制芯片采用高精度的初级恒流控制方式,无需光藕合器和元件繁多的次级反馈控制元件;功率转化操作频率高达200kHz,利于小体积高功率密度设计;特有的斩波式调光器的检测技术,也改善了功率因数和谐波电流;输出纹波电流小,优化了LED的发光效率;内置多重保护,外置NTC的程序化过温保护。 iW3610的斩波电路就是针对可控硅和场效应管调光器的特性而设计。如图4所示,RcLcQcD1D2组成的电路既可以使调光器稳定工作,又可以通过Boost电路改善功率因数,IC内部的数字电路通过检测电压的变化率判断切相信号的类别,从而智能化判断其所配合的调光器。

图1

当iW3610检测到可控硅切相的调光信号后,将工作在前沿切相模式。如图5所示,当可控硅关断时,IC的Output_TR是高电位,使MOSFET导通,相当于把BLEEDER电阻连接在调光器的输出端,因为BLEEDER的阻抗大小与常规的钨丝灯相当;当可控硅导通时,Ouput_TR会输出一组高频的控制信号,斩波电路工作在高频 开关 状态,斩波电路从输入端吸取较多的电流,以维持可控硅工作;吸取的能量大部分通过Boost电路传递给初级电容。IC针对不同的输入切相信号调整斩波电路的工作时间,避免了可控硅的多次导通。
分页

图2

当iW3610检测到场效应三极管调光器时会工作在后沿切相模式。如图6所示,当调光器内部的场效应三极管导通时,IC的Output_TR给出的是一组高频控制脉冲信号,斩波电路工作在Boost状态,当IC检测到调光器内的场效应三极管截止时,Output_TR会跳变成高电平信号,斩波电路中的Qc导通,LED驱动呈低输入阻抗以还原交流输入的切相波形。

图3

当IC检测到输入的电压是完整的交流信号,没有接调光器时,它会选择高功率因数模式。iWatt特有的固定VinTon控制方式[u1]既可以确保Boost电路输出电压不会失控,又能尽量拓展输入电流的导通角度,提高功率因数。

标签: 开关 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网