国外媒体今天撰文称,面临OLED(有机发光二极管)技术的威胁,液晶面板厂商也在通过提升分辨率、降低能耗等措施应对挑战,短期内的市场主导地位不会受到威胁。
以下为文章全文:
成本优势
随着更亮、更薄、更结实的OLED面板在智能手机和电视市场不断攻城拔寨,液晶(LCD)屏幕可能会逐渐淡出市场。
但液晶面板似乎不甘于就此隐退,厂商们仍在不断改进画质。与此同时,作为超薄OLED面板的主要支持者,三星和LG等企业却迟迟未能有效压低这一技术的成本,难以实现量产。这两大韩国公司今年都展示了55英寸的OLED电视,但价格都在1万美元左右,10倍于同尺寸的LCD电视,而且至今仍未上市。
三星Galaxy S和Note智能手机使用的OLED屏幕,号称将在各种消费电子设备中全面取代液晶屏,从电视到电脑,从笔记本到平板电脑,再到智能手机。与液晶屏相比,OLED能耗效率更高,图像也更锐利,超薄的尺寸也将加强未来移动设备的坚固性,甚至能像报纸一样折叠、卷曲。
但是,三星显示器和LG Display等OLED面板制造商尚未解决生产成本问题,因此无法在价格上抗衡液晶面板。
与此同时,占据全球电视机市场九成份额的液晶面板仍在不断进化,至今仍未显示出市场地位动摇的迹象——不到十年前,液晶击败等离子,主导了平板电视市场。
“OLED要成为主流显示屏仍有很长的路要走,它的尺寸还得增大,画质也需要提升。”投资公司HI Investment & Securities分析师Chung Won-seok说,“至少在未来两三年内,OLED仍将限制在小屏幕市场,要作为主流电视面板使用,至少要到2014年,但即使到那时,与液晶电视的竞争也可能会很激烈,因为液晶技术也在不断改进。”
据市场研究公司DisplaySearch测算,OLED显示屏再过4年才能拿下全球电视机屏幕市场不到十分之一的份额。
像素大战
液晶面板非但没有衰落,反而在不断提升画质,耗电量也在降低,从而在智能手机和平板电脑市场吸引了强劲的需求。
苹果通过升级iPhone和iPad的屏幕分辨率改变了游戏规则,并制定了高端液晶屏市场的黄金标准,促使竞争对手纷纷升级面板质量。麦格理证券分析师预计,苹果明年将在MacBook Air和iMac中采用高分屏,从而加速整个行业的转型速度。
麦格理证券分析师亨利·金(Henry Kim)在近的研究报告中写道:“索尼、东芝和三星等高端笔记本厂商升级为高分屏,与苹果MacBook系列展开竞争,只是个时间问题。”
HTC也已经推出了PPI(每英寸像素数)达440的Droid DNA智能手机,创下当今智能手机行业的记录,远高于iPad的330PPI和iPhone的326PPI。采用OLED屏的三星Galaxy S III仅为306 PPI。
“像素大战显然给液晶厂商带来了福音。”证券公司Kiwoom Securities分析师Kim Byung-ki说,“LG Display、三星、夏普、友达光电、奇美电子等厂商,都将逐渐将传统生产线转为高端生产线,这将降低供应量并提升利润率。”
这些高分屏面板的价格达到常规液晶屏幕的两倍,从而提升了面板厂商的利润。虽然三星是OLED面板的大力倡导者,但同时也是一家大型液晶面板制造商。路透社援引知情人士的话称,该公司正在平板电脑和笔记本中积极推广液晶面板,而非OLED面板。
夏普推出的高分辨率液晶电视也表明OLED屏幕难以夺取这一市场。
索尼和LG也都在销售超高分辨率液晶电视机,画质达到高清电视的四倍。这两家公司都在销售84英寸的产品,但目前都准备降低尺寸,以迎合更主流的市场需求。
供应减少
为了提升像素密度,面板制造商正在升级TFT(薄膜晶体管)面板生产设施,采用IGZO(铟镓锌氧化物)或LTPS(低温多晶硅)生产技术。但这类技术的生产步骤增加了一倍,且良品率和产量都会有所降低。
日本夏普是IGZO技术的先行者,该公司在面板生产过程中使用铟镓锌氧化物来代替非晶硅。作为苹果主要供应商的LG Display,也将在2013年底前投资1.2万亿韩元(约合11亿美元)生产低温多晶硅面板——这项技术已经被用于生产iPhone和iPad的面板。
虽然这些技术都可能改变行业格局,但生产难度都不小,从而限制了产量,并推升了成本。甚至有业内人士指出,液晶屏的供应可能出现短缺。
“液晶行业的进步速度超出预期,面板有可能从2013年开始出现短缺。原因是厂商将升级生产线,加大高端产品的产量,这就需要更多的生产时间和步骤,从而降低总体产量。”现代证券分析师Kim Dong-won说。
法国巴黎银行估计,将生产线转换成IGZO和LTPS工艺,会导致液晶面板产量降低30%至70%。随着液晶面板前景提升,LG Display今年7月至9月季度扭亏为盈,结束了连续7个季度的亏损。
随着苹果降低三星的采购量,并在更多产品中采用高端屏幕,LG Display有望继续这一优异表现。LG Display的股价近3个月上涨了三分之一,两倍于三星的同期涨幅。友达光电同期上涨41%,奇美电子上涨45%。在宣布获得高通1.2亿美元注资,以加大IGZO开发力度后,现金短缺的夏普上周三股价也创下两个月新高。
分析师认为,由于全球电视机市场将在明年萎缩1至2个百分点,在移动设备市场份额较高的面板制造商将引领行业复苏。但有些分析师也警告称,股价不会上涨太快。
美国投资银行Stanford Bernstein分析师阿尔伯托·摩尔(Alberto Moel)说:“LG Display和它的同行其实是在为下一轮的下跌埋下种子。他们一直都在重复这一模式——只要看到盈利机会便会一拥而上,增加产能,终导致超额回报一去不返。”