详情页
首页>资料大全>企业资讯
节约成本 ADM将放弃小批量客户
mydrivers    发表于   2012-12-12

随着PC市场的下滑,AMD依然在苦苦坚持,为了降低成本,AMD正在用尽所有可能的办法,包括裁员、重组、卖楼、调整策略和路线图等等,现在又宣称将不再理会那些小批量的合作,以节省投资。

AMD CEO Rory Read在近日的一次技术会议上表示:“不是所有的(产品)设计都能创造同等的(价值)。事实上,多并不好。更多意味着更复杂,测试平台、后端成本都会增加投入。……我们要做的是关注于能带来量的产品设计。”

通过采取种种措施,AMD今年每季度的运营支出将从6.1亿美元降低到4.5亿美元。对于一家深陷困境的企业来说,1.6亿美元现金是很大一笔钱。

但是,很多事不花钱是不行的,舍不得都投入就换不来市场。很多人批评NVIDIA在开普勒架构产品设计、开发和推广期间的支出过高,但这也直接带来了NVIDIA显卡份额的提升,特别是笔记本独显份额已经在今年第三季度猛升至66%,AMD则因为不太愿意费力帮助笔记本厂商开发,份额从50%以上迅速滑落。

由于产品线较长,AMD目前同时使用着两个代工合作伙伴的九种不同制造工艺,关键的就有台积电55/40/28/28LP、GlobalFoundries 45/32nm这六种。Rory Read对此很不满,并希望AMD能将同时使用的工艺减少到两种。

他甚至提出降低“行业标准”,减少微处理器使用的金属层数量,以节约成本,但这无疑意味着性能的下降,AMD还承受得起么?

标签: Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 Future采购 搜索平台