详情页
首页>资料大全>企业资讯
IBM:硅光芯片挑战摩尔定律
cnbeta    发表于   2012-12-13

  IBM拥有先进的硅光技术,并使用该技术制造微芯片,内置发送和接收数据光链路的组件。在研究人员建立了光学数据链路芯片之前, IBM一直着力于改造使用金属导线进行数据交换的90纳米的传统数据芯片。然而新硅光学技术,使用了光链路提供了潜在的更高的传输速度和更长的传输距离。

  该硅光学芯片包括多个光学元件,如光分多路复用器,让芯片通过使用一个光的不同平率就可以完成信号的发送和接,但如果在同一时间时间发送不同波长的光,则可以让更多的数据被发送及接收。

  IBM的硅光芯片每秒可处理的数据量为25千兆比特,IBM的研究人员依然在研究,并通过技术的改进,通过建立多种沟通渠道并行工作,希望这一数据能继续得到提高。提高计算机的计算性能的同时,IBM表示这也是对摩尔定律的挑战。

  IBM预计该技术有利于大型系统如超级计算机,多台服务器连接在一起,或数据通路内服务器的“背板”。高端服务器技术渗透到消费类产品领域,虽然这看起来有些不太现实。

  之前IBM采用的是90nm工艺,而英特尔用在“"Ivy Bridge”的技术是22nm。但是,这次IBM已经将硅光子内置到尺寸小于100nm的芯片中。

  IBM的这个方法还可以有效地利用电能,对于未来大型计算机的使用功耗也是设计人员需要考虑的重要因素之一。

标签: 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网