近日,昌旭听到可靠的供应商朋友透露日本显示器公司(JDI)将给明年的下一代 小米 3提供的incell屏(可能4.5寸),目前已出了样片;并且,在明年没有稳定的8核CPU的情况下,米3选择了nVidia的Tegra4(四A15+1)+展讯TD MODEM首发中移动版本。虽然T4的性能仍是强大无疑,然而,四核已没有吸引力的噱头,雷军果断采用了苹果供应商JDI的incell来作为新的卖点,昌旭十分佩服其勇气与判断力。
事实上,明年变化,不易站队的正是显示屏/触控屏。明年,显示触控一体化的incell和AMOLED,高清1080P的TFT显示屏将是高端手机追逐的资源,并且绝对会供不应求,一屏难得,明年高端智能机拼的是供应商资源,比今年拼CPU核更甚;而中低端方面,由于多机构预测明年中国生产的智能机将达到四亿台,这会对小尺寸的LCD屏产能带来巨大压力,这几年LCD产能的扩充都在往大尺寸TV方向,没有预测到小尺寸有如此强的爆发力,加上三星还将中低端的LCD屏转到京东方与天马,占用了不少的产能,比如据悉三星给京东方的LCD屏出货量达到每月10KK,占了京东方一半以上的产能。所以,明年中低端屏虽然不会如高端incell,1080P TFT和AMOLED那样紧缺,但也会是处于供不应求状况,据闻目前京东方已要排长队等屏了。而超低端的3.5寸HVGA/WVGA屏,由于不赚钱产能越来越少,目前还面临着价格上涨的趋势。
从incell来看,苹果iphone5是成功的,近期开始出售非合约机并且香港解除限购,都说明iphone5的产能完全上来了,这也打破了近来关于incell良率低,苹果弃incell改OGS的传闻。事实上,据昌旭了解,incell版本和GG版本的iphone5是同时开发的,本来还以为会同时发布,现在看来又改为OGS的推迟发布而已,也就是说5S早已是计划中的Costdown产品。而对于incell的供应商——JDI公司,明年将会向中国的小米和其它厂商的旗舰机(包括Nubia的下一代产品)提供incell的屏。当然,这个incell的技术并不是iphone5采用了的专有技术,据说采用了不同的实现方式,所以不存在侵权的问题。
除JDI外,明年友达和天马从第二季度开始也将会批量提供incell屏了。明年一季度,友达给HTC,天马给华为、金立与酷派都会提供小批量的incell屏,二季度产量会提升。明年下半年,有望看见多款国产的incell屏量产。
至于今年的显示屏明星——AMOLED,三星在转让部分中低端产能给中国的京东方与天马后,明年会加大AMOLED屏的产能,中国厂商会有更多机会采用它,但是仍会供应紧张,且高分辨率的AMOLED三星会自用,几乎不会给第三方厂商供应。金立等与三星有紧密关系的手机厂商会获得资源优势。另一方面,友达的OLED屏明年一季度也会少量给HTC供货,二季度会有更多的量产产品上市,但可能会先供一线品牌,产品也是在QHD为主。
1080P 高清屏方面,目前是夏普一马当先,奇美辅后,其它TFT厂还不能量产1080P的屏,但明年友达等会有突破;incell和AMOLED目前也仅能做到720P,期待明年三星的AMOLED出1080P高清产品。
这里要提一下的是华为,据昌旭了解,华为已签回一条AMOLED线,这样今年受到三星屏制约的华为手机,明年二季度以后应该就有自己的AMOLED屏产品上市了,华为还是有魄力啊。自己做CPU,自己做MODEM(明年可能会小批量采用了),自己有了专用屏生产线。接下来,昌旭建议它去收购Camera sensor公司,据传Aptina的财务状况较差,好几家公司都在谈收购,华为可以一试,呵呵。目前IT界树敌多的有两家公司——一个是三星、一个是华为。都是两个大牛啊!