详情页
首页>资料大全>企业资讯
官方发布高效照明案例以促LED照明发展
中国电子网    发表于   2012-12-14

昨日,国家节能中心在京发布了10个“高效照明节电技术实践案例”,希望以此引导使用者采用高效照明节电技术,达到节约能源和应对气候变化的效果。据介绍,以目前中国整个商业及公共建筑室内照明2100亿度为基数测算,如果通过提高灯具效率,减少30%的照明能耗,将有近400亿度的节电空间,相当于节约上千万吨煤炭。

发布的10大案例包括“高效节能灯具在清华同方知网大楼的应用”、“大功率LED舞台照明灯具在长安大戏院的应用”、“LED自调光灯具在公共区域照明中的应用”、“高效智能路灯的应用”等。部分高校、商场和医院也以高效节能灯具替代传统照明灯具入选10大案例。

其中涉及LED照明的案例高达5项,占总案例数的一半。国家节能中心相关专家表示,在影视舞台、手术室、地下车库等地,如果能够把LED这种新型光源和智能控制相结合,将能够实现节电效益化。以北京长安大剧院工程为例,在应用大功率LED舞台灯具后,北京长安大戏院舞台照明用电下降83%,照度提高了1倍,舞台温度大幅降低,空调能耗和运行维护费用下降,舞台环境的舒适性和安全性大大提高,灯具的数量和种类完全满足剧场使用需要。演员们认为:LED灯光照得透亮、完美,上台不再“蒸桑拿”。

北京节能环保中心副主任杨霞进一步表示,未来将把LED照明这一高效节能的照明产品,向着更广范围进行深度推广,结合目前LED照明技术发展等因素,将首先在交通、文化、商业等领域进行推广。

在当年国内LED照明行业整体低迷的大背景下,此次案例发布的意义非常重大。目前,LED照明存在产能过剩、标准缺失、核心技术匮乏等诸多发展瓶颈,此前从中央到地方政府出台的强制性推广或加大补贴等政策,一直受到包括诸多企业在内的质疑。

然而,此次案例发布,却是以成功案例为导向,为LED照明的使用找到了适用方向,进而为企业找到了发展方向,找到了市场,远比一时的财政补贴或者简单的强制性推广,更加有利于企业发展。

标签: 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索