详情页
首页>资料大全>企业资讯
ST法国晶圆厂将导入28nm FD-SOI制程
新电子    发表于   2012-12-18

  意法半导体(ST)宣布在28奈米完全空乏型矽绝缘层金氧半电晶体元件(FD-SOI)技术平台的研发向前迈出一大步,即将在位于法国Crolles的12吋(300毫米)晶圆厂导入该制程技术,这证明意法半导体以28奈米技术节点提供平面完全空乏型(Planar Fully-Depleted)技术的能力。

  意法半导体执行副总裁、数位娱乐事业部总经理暨技术长Jean-Marc Chery表示,透过后端晶圆测试证明,与传统制造技术相比,FD-SOI在性能和功耗方面具有明显优势,让意法半导体能在28奈米技术节点创造高成本效益的工业解决方案。

  FD-SOI技术平台包括全功能且通过矽验证的设计平台和设计流程。技术平台为全套的基础程式库,包括标准单元、记忆体产生器、输入/输出(I/O)、AMS IP及高速介面,设计流程适合开发高速的高效能元件。

  与传统制造技术相比,FD-SOI技术可在大幅提升性能的同时,大幅降低功耗,因此ST-Ericsson则采用意法半导体的FD-SOI技术设计未来的行动平台。

标签: 搜索平台 采购平台 Avnet采购 安富利采购 E络盟采购