详情页
首页>资料大全>企业资讯
AMD反对搞工艺军备竞赛 转用非对称战法
OFweek电子工程网    发表于   2012-12-18
  • 12月18日消息,虽然Intel在处理器 工艺 方面一路劈波斩浪,但是作为X86阵营的二号人物似乎对于工艺的更新热情已经不似从前高涨了。

    IT商业新闻网获悉, AMD CEO罗瑞德之前曾经表达过对公司混杂使用了9种不同工艺的情况很不满,他期望的数字是只使用两种,虽然部分高管认为两种工艺太少了,而且更新的工艺往往意味着更低的成本,但是CEO已经发话,未来AMD的情况很可能就是长期使用某两种工艺。

    另据赛迪网报道,虽然TSMC和Globalfounderies都在加速工艺升级,但这些对于AMD来说似乎吸引力并不大,其法人主管兼临时CFO Devinder Kumar在Raymond James IT供应链会议上表示,“在使用新工艺之前,28nm工艺将会长时间服役。”

    AMD的这番表态有些出人意料,目前他们没有计划升级14nm工艺,这主要是由于其没有打算在智能手机领域发力。其路线图也显示,在2014年底之前,AMD依然会继续使用28nm工艺。

    AMD采取这样的策略,主要是考虑到降低成本和提升产能。AMD负责投资者关系的副总Ruth Cotter称“我们的观点是尽可能延长制程工艺的寿命期,我们的Brazos APU长期使用40nm工艺,但是与我们两代工艺的产品相比它依然很有竞争力,这足够说明了。今天我们可以按照消费者希望的那样在成本与功能上平衡销售我们的产品。”

    虽然制程工艺的升级可以在一定程度上降低成本,但是巨大的前期投入对于目前财政状况并不算很乐观的AMD来说显然是不能接受的。而且在销售层面上,通过一定的策略调整也完全可以弥补由于工艺落后带来的劣势。

    再者,AMD不再和对手火拼制程工艺实际上也存在一个无奈的现实问题,那就是没有自己的晶圆厂。在GF出售之后,虽然在当时减缓了AMD的现金压力,但由于缺乏对其的有效控制,而导致后来在产能和良品率等各个方面都很难达到AMD的要求。

    有分析人士表示,AMD的目的是在不同的芯片上使用相近的工艺模块,这样可以降低开发成本。此外针对某种特定工艺优化的工艺模块在性能方面也很有效率。这和单独使用某种工艺带来的对每种工艺单独优化调整以保证性能或者低功耗的方案相比,费效比显然更低。

  • 标签: AMD 工艺 非对称 Future采购 国外代购 国内采购 元器件搜索 芯片搜索