详情页
首页>资料大全>企业资讯
煮酒论英雄:谈2012智能手机的赢家与输家
OFweek电子工程网    发表于   2012-12-19
  • 2012年的 智能手机 市场各种新技术不断涌现,从更大尺寸屏幕、更好的高清摄像头,到多核处理、NFC技术等,可以说,2012年是智能手机发展过程中极为重要的一年。但在所有这些新技术当中,它们的实用性又如何?下面让我们盘点一下2012年智能手机领域出现的一些新技术,并评判一下它们是否赢得了厂商和用户的青睐,到底是今年智能手机技术市场上的赢家还是输家。

    大尺寸、高清显示屏幕

    2012年,似乎配有4.3英寸以上显示屏的手机才能被视为超级手机。当然,近年来手机屏幕尺寸似乎一直在持续增长,但真正在2012年开始出现。事实上,今年热门的手机显示屏幕不仅仅增大,而且屏幕的分辨率更高。这些设备中包括三星的Galaxy S3(4.8英寸屏幕,1280 x 720像素分辨率)和Galaxy Note 2(5.5英寸屏幕,1280 x720像素分辨率),HTC的Droid DNA(5英寸屏幕,1920 x 1080像素分辨率)和One X+(4.7英寸屏幕,1280 x 720像素分辨率),以及摩托罗拉的Droid Razr HD和Droid Razr Maxx HD(两款产品都配备了4.7英寸、1280 x720像素屏幕)。即使是相对较小的的iPhone 5,也配备了4英寸屏幕。

    结论:赢家。

    尽管有些人喜欢更小、更紧凑的手机,但三星大屏Galaxy Note 2的成功,进一步证明了消费者对大屏手机需求强劲,虽说大屏幕手机难以实现单手操作,但从电影、到游戏,再到普通Web站点和应用程序,大屏手机变得更加吸引人。

  • 标签: 智能手机 国内采购 元器件搜索 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购