详情页
首页>资料大全>企业资讯
微软后PC时代的尴尬:仍想从平板中获得高额软件费用
cnbeta    发表于   2012-12-19

消费者对普通PC需求强烈时,微软通过出售Windows系统授权获得了巨大的利润。现在我们已经进入了后PC时代,那么微软该从哪些地方寻找利润呢?一台售价只有199美元的平板电脑索要50美元的系统授权费有点不切实际?为了应对这种尴尬,微软Surface平板电脑诞生。我们知道谷歌Nexus 7和Amazon Kindle Fire的起价都为199美元。

微软Surface平板电脑499美元的价格是由于仍然不想放弃收取30%的Windows和Office软件授权费用。此前,微软Surface项目负责人曾想通过扩大零售渠道的方法提升Surface销量。

分析师Horace Dediu表示,微软想从每台Surface平板电脑中获得30%的软件授权费用,这意味着每台Surface软件费用就高达150美元,去除硬件运营和发售渠道消耗,每台Surface可以为微软带来120美元左右营收,这与传统PC为微软带来的利润相同。为了将利润点从传统PC转移至平板电脑,微软才决定研发自家的硬件产品。

 

 

目前Windows操作系统无法在平板电脑市场与Android和iOS竞争,昂贵的Office套件也逐渐被谷歌免费的网页和廉价iOS App追赶。在后PC时代,人们不愿意花费500美元购买平板电脑,然后在花费几百美元购买软件。微软只有使用了这种市场模式才能在后PC时代占有一席之地。

网友观点:一方面来说,Office的预装是强制的,对于那些以娱乐为目的的消费者又没有意义;另一方面来说,Windows RT自带的Office只允许非商业性的使用,任何企业和机构想要合法使用,必须为每台支付额外的授权费用。

标签: 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

不同意
同意并继续