详情页
首页>资料大全>企业资讯
NVIDIA下一代WayneTegra 4芯片组已经出现
cnbeta    发表于   2012-12-19

近日一份被泄露的幻灯片详细介绍了NVIDIA的下一代Wayne的Tegra芯片组已经出现,泄露的内容表明quadcore芯片组将使用NVIDIA的4-PLUS-1架构的Tegra3,搭配72个GPU核心,支持2560×1600的显示分辨率。关于这款设备内核本身,NVIDI并没有明确的指定,虽然之前的Tegra4泄漏表示,将会采用ARM A15芯片来执行繁重的处理任务,不过现在他们将要参加的第五个“电池保护核心”,负责低功耗的职责,而不是直接通过主CPU来执行这个任务。

关于图像处理能力,这是令人印象深刻的,但是,与Tegra 4 GPU核心的的数量是的Tegra 2的20倍,是Tegra3的6倍。这将提供非常良好的1440p编码与解码(2560×1440),能力,而Wayne还可以带动2560×1600的24b或4K显示器上。

显然硬件加速的安全功能包括安全引导,H / W DRM和HDCP,而且也支持USB 3.0和一个高性能的成像芯片。同时支持双通道支持DDR3。

2011年2月NVIDIA证实了Wayne代号,并且公开讨论了KalEl芯片组,后来这一芯片组被称为Tegra 3。

标签: ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台